8 位微控制器长寿承诺

Silicon Labs 致力于使其 8 位微控制器系列的所有成员达到最短 10 年的生命周期。8 位 MCU 系列适用于需要稳定生命周期的应用程序和行业分部。Silicon Labs 采用广泛应用的混合信号 CMOS 工艺技术设计出 8 位 MCU 系列。

Silicon Labs provides a minimum longevity commitment for continued availability of all its 8-bit MCU product families until clearly defined dates as set out below. If, for business, technical or other reasons beyond Silicon Labs’ reasonable control, Silicon Labs finds that it is necessary to discontinue a product, our policy is to issue an EOL notice that provides 6 months from notice to place final orders and 12 months from notice for final shipments. 如果需要将产品的生产转移至另一个生产设备或采用另一种技术,Silicon Labs 将使用其标准 PCN 程序通知客户。

设备系列 设备数量 发布日期 最低长寿
Laser Bee 20 8-bit Microcontrollers 2015 年 11 月 2029 年 3 月
Busy Bee 45 8-bit Microcontrollers 2015 年 2 月 2029 年 3 月
Sleepy Bee 12 8-bit Microcontrollers 2015 年 2 月 2029 年 3 月
Universal Bee 10 8-bit Microcontrollers 2017 年 2 月 2029 年 3 月
C8051F00x/1x 14 8-bit Microcontrollers 2003 年 2 月 2027 年 3 月
C8051F02x 4 8-bit Microcontrollers 2003 年 2 月 2027 年 3 月
C8051F04x 8 8-bit Microcontrollers 2003 年 2 月 2027 年 3 月
C8051F06x 8 8-bit Microcontrollers 2003 年 2 月 2027 年 3 月
C8051F12x/13x 12 8-bit Microcontrollers 2004 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F2xx 7 8-bit Microcontrollers 2003 年 2 月 2027 年 3 月
C8051F30x 13 8-bit Microcontrollers 2003 年 2 月 2027 年 3 月
C8051F31x 8 8-bit Microcontrollers 2003 年 2 月 2027 年 3 月
C8051F32x 5 8-bit Microcontrollers 2006 年 2 月 2027 年 3 月
C8051F33x 11 8-bit Microcontrollers 2005 年 4 月 2027 年 3 月
C8051F34x 21 8-bit Microcontrollers 2006 年 2 月 2027 年 3 月
C8051F35x 4 8-bit Microcontrollers 2004 年 3 月 2027 年 3 月
C8051F36x 10 8-bit Microcontrollers 2004 年 7月 2027 年 3 月
C8051F38x 21 8-bit Microcontrollers 2011 年 4 月 2027 年 3 月
C8051F39x 10 8-bit Microcontrollers 2012 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F41x 5 8-bit Microcontrollers 2006 年 3 月 2027 年 3 月
C8051F50x 10 8-bit Microcontrollers 2008 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F51x 10 8-bit Microcontrollers 2008 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F52x 9 8-bit Microcontrollers 2008 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F53x 9 8-bit Microcontrollers 2008 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F54x 12 8-bit Microcontrollers 2008 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F55x 8 8-bit Microcontrollers 2008 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F56x 8 8-bit Microcontrollers 2008 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F57x 8 8-bit Microcontrollers 2008 年 8 月 2027 年 3 月
C8051F58x 10 8-bit Microcontrollers 2009 年 3 月 2027 年 3 月
C8051F59x 10 8-bit Microcontrollers 2009 年 3 月 2027 年 3 月
C8051F80x/1x/2x/3x 48 8-bit Microcontrollers 2009 年 10 月 2027 年 3 月
C8051F85x 9 8-bit Microcontrollers 2013 年 7月 2027 年 3 月
C8051F86x 9 8-bit Microcontrollers 2013 年 7月 2027 年 3 月
C8051F90x/1x 8 8-bit Microcontrollers 2009 年 12 月 2027 年 3 月
C8051F92x/3x 6 8-bit Microcontrollers 2007 年 11 月 2027 年 3 月
C8051F96x 15 8-bit Microcontrollers 2011 年 12 月 2027 年 3 月
C8051F97x 6 8-bit Microcontrollers 2014 年 6 月 2024 年 6 月
C8051F98x 13 8-bit Microcontrollers 2010 年 6 月 2027 年 3 月
C8051F99x 6 8-bit Microcontrollers 2010 年 6 月 2027 年 3 月
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software