UVIrSlider2EK

建议零售价:49.99 美元

UVIrSlider2EK 紫外线和非触摸式滑动条光学传感器评估套件

Si1132 和 Si114x 紫外线和红外线滑动条评估套件是面向 Si114x 紫外线指数、红外线临近和环境光传感器的先进开发平台,采用了我们正在申请专利的红外线非触摸式滑动条技术。由先进的 C8051F800 超低功耗微控制器 (MCU) 控制,UVIrSlider2EK 具有一个与两个 IR-LED 相连接的 Si1146 传感器。此创新型平台可以进行先进的 2D/2 坐标轴非触摸式手势探测和通用目标临近探测此外,IrSlider2EK 上的 Si1146 传感器具有一个集成的环境光传感器和一个 UV 指数传感器。

UVIrSlider2EK 由固件预先配置而成,该固件可以测量 UV 指数和点亮板上的 5 LED 来指示实时 5 级消费者 UV 指数照射等级。该可下载的 UVIrSlider 演示软件包含一个 GUI,可以同时显示全 11 点 UV 指数与消费者 5 级日照。

选择 IRSLIDER 演示追踪您的手在板上 8 个 LED 照射下的移动,同时使用距离感应您的手的位置。IRSLIDER 演示能够探测左、右和暂停手势至闪烁或常亮光。UDP 波形查看器可让用户从 Si1146 中查看图表形式的实时红外临近和环境光测量值。

Si114x 程序员套件 API 为开发先进的运动和手势感应提供帮助,它支持通过开发软件控制 PC 上的 UVIrSlider2EK。UVIrSlider2EK 的示例源代码与 Si114x 程序员套件一起提供,以实现应用程序的快速开发。Si114x 程序员工具套件还包括我们强大的控制面板和性能分析工具,以借助 UVIrSlider2EK 进行实时反射性监控。

建议零售价:49.99 美元

 

套件内容

  • UVIrSlider2-EB 演示板
  • USB 连接线
  • UVIrSlider2EK 快速入门指南

第一步:用户指南入门

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software