简介
VCP 驱动程序功能和优势
设备作为虚拟 COM 端口工作时,需要 CP210x USB 至 UART 桥虚拟 COM 端口 (VCP) 驱动器以促进与 CP210x 产品的主机通信。也可使用直接存取驱动器将这些设备连接至主机。
这些驱动程序作为静态示例,在应用说明197中进行了详细介绍:CP210x 串行通信指南。
CP210x 生产 DLL 和运行时 DLL 已更新,必须与版本 6.0 和更高版本的 CP210x Windows VCP 驱动程序配合使用。受影响的应用说明软件下载为 AN144SW.zip、AN205SW.zip 和 AN223SW.zip。如果您正在使用 5.x 驱动程序且需要支持,您可下载传统操作系统软件。
下载
下载并安装 VCP 驱动程序
Windows、Macintosh、Linux 和 Android 下载如下。
*注意:Linux 3.x.x 和 4.x.x 版本的驱动程序保留在 www.kernel.org 当前的 Linux 3.x.x 和 4.x.x 树中。
软件下载
技术文档
社区与支持