简介
USB 主机亮点
内存占用小,典型的 RAM 使用量约为 5 KB
广泛支持带有耗损均衡的 NAND 和 NOR 闪存设备
支持可移动媒体,包括 MMC、SD 卡和 USB 大容量存储设备
日志记录模块确保数据完整性,即使在间歇性供电情况下也是如此
通过缓存实现加速性能
支持存储设备的直接逻辑块访问
入门指南
下载和安装 Simplicity Studio
Micrium OS 文件系统完全通过 Simplicity Studio 分发。 在 Studio 中,您可以找到基于文件系统模块的软件示例。 如要安装 Studio,请在下面选择适当的软件包。
硬件支持
Micrium OS 文件系统可以同时在 EFR32 和 EFM32 设备上运行。 查看 Simplicity Studio,了解针对您首选设备的示例项目。
技术文档
社区与支持