降低您的软件开发成本,同时保持强大的安全性并带来及时的软件和设备认证,长达 10 年之久。
安全已成为物联网设备制造商面临的最大挑战。新的漏洞以日益增长的速度不断出现。
您如何保护用户的隐私,并且多年都能赢得他们的信任?隐私泄露一次足以对您的收入和品牌产生重大影响,此外,每天都会出现更加复杂的攻击。即使您的设备在今天是安全的,也并不意味着明天依然会安全。保持安全往往没那么容易。
保持软件、安全和设备证书处于最新状态,需要不间断的开发。然而,技术演变加速,缩短了代码库维护窗口期。要想获得稳定的软件性能,并获得大约十年的支持,这十分困难且成本高昂。
Silicon Labs 可为物联网设备制造商的无线硬件提供长达 10 年的 SDK 维护支持。长期 SDK 支持服务 (LTSSS) 可以提供长达 10 年的及时安全补丁以及重大漏洞修复服务,帮助您保持 SDK 分支版本处于最新状态。
无需额外费用,即可使用我们的标准软件支持服务,我们将为您带来完整的 SDK 支持服务,可享受所有补丁、漏洞修复服务以及 PSIRT 服务长达一年。此外,我们会酌情提供额外一年(第二年)的重大漏洞和 PSIRT 事件更新服务。
LTSSS 现在显著扩展了您使用 Silicon Labs 软件的稳定性。通过修复主要漏洞、修补安全补丁并进行质控回归测试,可为合同中的 SDK 分支版本提供长达 10 年 的长期支持,最多支持三个 SoC 部件编号。
立即注册获取 SDK 分支版本或获取有关 LTSSS 的详细产品信息。
请选择至少一列。