•	Why Matter + Wi-Fi is The Smartest Move for Next-Gen Smart Meters

Wi-Fi 与智能计量——理想的智能电表无线协议

2025 年 7 月 2 日 | Ananya Tungaturthi | 阅读本文需要 3 分钟

物联网 (IoT) 正在经历一场静默的革命,而这场变革的核心正是 Matter 协议。Matter 由连接标准联盟 (CSA) 开发用于简化智能家居集成,如今已成为物联网领域发展最迅猛的技术之一。


什么是 Matter?为何它如此重要?

Matter 是一种统一的应用层协议,它抽象了底层传输技术(如 Wi-Fi、Thread 和以太网),使智能设备无论采用何种网络协议都能可靠通信。通过该协议,开发者和设备制造商现在能够打造安全、可互操作的产品,实现跨生态系统的无缝协作。

在短短的发展历程中,Matter 已从 1.0 版本演进至 Matter 1.4 版本,目前支持 54 种设备类型,包括能源管理设备、增强型娱乐控制器和太阳能电动汽车充电桩。

历史上,家庭区域网络 (HAN) 采用专有或公用事业专用协议。但随着 Matter 获得广泛行业支持并采用开放标准策略,它有望成为未来 HAN 部署的默认协议,使能源设备能够直接与电表及其他设备进行本地通信。

Matter 旨在解决智能家居领域最棘手的问题设备间无法互联互通。

通过 Matter:

  • 您的恒温器可与任意您喜欢的智能助手协同工作。
  • 电动汽车充电桩能自动配合您的用电计划。
  • 暖通空调、照明、插座和太阳能逆变器最终可实现团队协作。
  • 智能电表将成为真正的能源协调者——而非仅是读数装置。

所有交互都在本地完成,安全且高效。无需依赖云端,打破信息孤岛,让不同厂商的设备都能相互理解。

不妨将 Matter 视为智能家居的 USB 接口——即插即用。现在设想,您家中的所有能源设备(电动汽车充电桩、热泵、太阳能逆变器和智能电表)都采用 Matter 协议。它们不仅能共存,更能自动协作:为您节省开支、优化用电时段、无需任何手动操作即可提升家居智能化水平。


智能电表的角色演进

智能电表已不仅是能源监测工具,它们正逐步发展为能源生态系统中的交互节点,具备以下能力:

  • 报告分时电价 (TOU) 信息
  • 向智能设备传输实时能耗数据
  • 作为 Matter 设备的家庭区域网络控制器
  • 通过直接控制或向暖通空调系统、电动汽车充电桩等设备发送调控信号,实现需求响应功能

在不久的将来,智能电表将突破被动计量功能,主动协调本地耗能与发电设备,实现成本与可持续性的双重优化。

想象这样的场景:电动汽车充电桩接收到电表发出的高峰电价信号后,自动延迟充电 30 分钟为您节省费用;或是太阳能逆变器因电表检测到分时电价奖励而增加电力输出。随着智能电表承担更多职责,设备间的高效通信需求也日益凸显。


生态系统正加速拥抱 Matter 协议

如果设备不支持 Matter,便无法与其他启用 Matter 的设备通信或协作。当电动汽车充电桩、暖通空调系统、太阳能逆变器等设备实时联动时,非 Matter 设备只能沦为局外人。后期改造虽可行,却如同移居海外后才开始学习当地语言——您已身处劣势。


为何 Wi-Fi 是智能电表的明智之选

Thread 协议虽适合运动传感器、门锁等低功耗短时通信设备,但智能电表需持续供电、全天候运行且安装于户外。

Wi-Fi 胜出的理由如下

  • 永久连接:电表需要基于 IP 协议、稳定可靠的 24/7 通信。
  • 无需额外设备:几乎所有家庭都已部署 Wi-Fi,而 Thread 需配置边界路由器(这需要额外添置硬件并完成更多配置)。
  • 覆盖优势:2.4 GHz Wi-Fi 可覆盖房屋侧院、后院等电表安装位置。
  • 成本节约:如今,一些电表需配置 5-10 美元的应用处理器,用于检测电动汽车充电桩等设备。但很快,所有这些设备都将通过 Matter 协议自主上报状态,从而无需在电表内部进行繁重的数据处理。


采用 Wi-Fi + Matter 方案实现电表未来兼容,否则将面临淘汰风险

我们一致认为,现场改造电表简直是一场噩梦。这不仅成本高昂、进度缓慢,而且往往难以实现。如果等到“基于 Wi-Fi 的 Matter”成为新标准才行动,您将面临部署无法使用主流智能家居协议设备的风险。最终只能使用无法互联的孤立电表,而用户则不得不承担更高的能源费用。

Silicon Labs 的 SiWG917 Wi-Fi 模块专为户外电表设计,可提供强大的工业级单频 2.4 GHz Wi-Fi 连接,完美适配 Matter 协议。SiWG917 以超低功耗表现、内置 AI/ML 加速器、强大安全防护和灵活架构著称,是理想之选。如需详细了解 SiWx917 的节能特性,请参阅我们的白皮书《实现低功耗 Wi-Fi 的终极能效优化》

不要让您的电表成为通信孤岛。

以 Wi-Fi 筑基,

用 Matter 赋能,

打造即连即用的未来就绪方案。

智能电表必须参与协同,而非作壁上观。Wi-Fi 赋予其入场券,Matter 确保其畅通对话。

切勿两年后被迫追赶技术浪潮,立即访问我们的 Matter 开发人员之旅开启部署。

Ananya Tungaturthi
Ananya Tungaturthi
产品营销
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software