BG2B 即将面世——专为新一代蓝牙低功耗应用打造
十余年来,Silicon Labs 陆续推出多代互联产品,持续塑造着低功耗蓝牙 (BLE) 技术的发展形态。
凭借助力客户打造大规模稳定可靠、高性价比的互联产品,系列 2 BG22 成为业内应用最为广泛的低功耗蓝牙 LE SoC 之一。此后,系列 2 BG27 将蓝牙低功耗的硬件尺寸进一步缩小,为小型互联健康穿戴设备以及安装空间受限的物联网设计开辟了道路。BG24 在蓝牙产品线中新增更强算力、边缘机器学习,以及信道探测功能,拓展了客户基于蓝牙低功耗可实现的应用场景。
BG2B 便是在此基础上推出的新一代产品。
它承袭前代技术基底,搭载全新蓝牙低功耗平台,旨在为电池供电型物联网设备树立全新行业标杆:更低功耗、硬件级安全防护、适配智能手机的测距感知能力,同时集成度更高,助力客户打造功能完备的产品,不必额外增设元器件,也无需增加设计复杂度。
这一点至关重要,因为新一代蓝牙低功耗产品有着更高的性能要求。智能标签需要在各类移动生态系统中实现精度更高的测距感知。数字钥匙与门禁设备必须可靠验证手机或授权凭证所处位置与其上报位置一致,以此提升安全性。电子价签 (ESL) 要求数年超长续航,在商超密集部署环境下稳定通信,还可驱动 LED 指示灯,同时维持简洁的硬件架构。
这些产品应用各不相同,却折射出相同的行业变革趋势:蓝牙低功耗不再仅仅用于实现设备互联。它正演变为支撑高性能、高安全性、高集成度电池供电设备的开发平台。
这正是 BG2B 的设计核心。
BG2B: 最低功耗蓝牙低功耗 SoC
蓝牙低功耗设备性能升级的同时,不能以牺牲续航时长作为代价。
道理浅显,落地实现却难度极高。每新增一项功能、每一次射频收发、每一次传感器采样、每一次处理器唤醒运行,都会产生功耗。依靠小型电池实现数年续航的产品,其真正的难点并不只是降低手册上某一项功耗参数,而是全方位提升设备实际运行全过程的能效。
为解决这一问题,BG2B 采用了全新双路输出 DC-DC 架构。
传统单输出 DC-DC 电路只能高效生成一路电源,而内核数字电路往往还需依靠能效更低的低压差线性稳压器 (LDO) 进行供电稳压。BG2B 额外增设一路 DC-DC 开关输出专门为数字逻辑电路供电,芯片射频模块与数字模块均可实现高效率供电。
该架构能够降低电源转换损耗,这也是 BG2B 成为 Silicon Labs 迄今为止功耗最低蓝牙低功耗 SoC 的核心原因。BG2B 休眠模式 EM2 功耗仅约 1.1 µA(可保留 16 kB RAM)、MCU 运行功耗更低,且蓝牙收发功耗极低,开发者在打造功能更强的蓝牙低功耗产品的同时,还能延长设备续航时间。
完整的蓝牙信道探测解决方案
自蓝牙信道探测技术脱离标准草案阶段开始,Silicon Labs 便协助客户将该项技术落地至实际产品研发当中。
依托 xG24 系列芯片,我们迅速推进技术实用化、量产化验证,推出市面尺寸最小的信道探测开发套件之一,用于真实产品验证。这套开发套件体积小巧、搭载双天线且适配纽扣电池,方便客户在硬件层面实测信道探测功能,测试环境高度贴近车钥匙、智能标签等客户计划量产的小型设备。
落地研发过程让我们发现,除官方协议标准外,还有诸多关键影响因素:天线设计、设备摆放姿态、人体遮挡、信号反射、多径效应、功耗控制,以及演示样机与可量产成品之间的技术差距。
BG2B 正是基于上述技术积累迭代而来。
推出 BG2B,我们旨在提供一套完备的蓝牙信道探测解决方案,而非仅仅单纯符合行业标准。芯片搭载 Mode 3、NADM,原生支持内联 PCT,以此构筑安全、精准且省电的测距能力基础。BG2B 还缩短了信道探测流程耗时、降低测距功耗,既能实现更快的距离数据更新,又不会让电池供电设备超出功耗预算。
同等重要的是,BG2B 符合 Apple 与 Google 的蓝牙信道探测规范,开发者可更顺畅地研发能够同时适配 iOS 与安卓生态系统的产品。
由于一款量产信道探测产品,所需的并不仅仅是射频硬件支持,因此 Silicon Labs 围绕 BG2B 打造了整套开发解决方案:包含免版权费测距算法、配套软件工具、参考设计以及工程技术支持,助力客户更快将测距功能落地为成品,降低开发风险。
集成度更高,面向实际应用设计
在实际物联网产品中,电路板上通常不会只搭载一枚蓝牙 SoC。
产品设计可能需要对接有线总线。可能需要驱动 LED 灯。也可能需要监测电池状态,或是同步采集两路模拟信号。上述每一项需求,都会增加外围器件、占用更多电路板面积、增添软件开发工作量并拉高整体成本。
BG2B 将更多外设功能集成至 SoC 内部,以此解决上述问题。
面向工业与商用车辆场景,BG2B 在蓝牙低功耗基础上集成了 CAN FD。当蓝牙设备需要读取车辆、设备总线上的数据,用于故障诊断、设备维保、车队调度或是状态监测时,该特性尤为实用。通过将 CAN FD 与蓝牙低功耗集成在单个 SoC 内,BG2B 能够简化设计方案;倘若分开搭建方案,则需要额外增加控制器或桥接组件,才能实现无线接口与 CAN FD 系统互通。
针对电子价签 (ESL) 与智能零售设备,BG2B 延续了 Silicon Labs 在标准化电子价签领域的成熟技术积累。我们在蓝牙 PAwR 以及大规模测试网络方面的研究实践,让我们切实摸清了这类系统在实际场景中的核心需求:在商超密集环境下稳定通信、超长电池续航、具备可扩展网络能力,同时硬件结构简单,便于大批量部署。BG2B 将上述实际需求落地于硬件设计,集成 LED 升压电路与 4 路 LED 灌电流驱动。借助这些功能,小型零售设备原生便可实现灯光提醒、设备识别以及 RGBW 多彩灯光效果,省去外置 LED 驱动电路与限流器件,降低整体硬件复杂度。
BG2B 还搭载双路 12 位模拟数字转换器 (ADC),适用于需要同步采集两路模拟信号的场景。单路 ADC 虽可采集多路通道信号,但只能分时依次采样。针对变化缓慢的信号,分时采样尚可满足需求;但对时序精度有要求的场景,该方式并不适用。凭借双 ADC 架构,BG2B 能够同步采集两路模拟信号,适用于同步采集、相位与时序对比,或是需要精准监测动态信号的各类应用。
最终打造出这款蓝牙低功耗平台,不仅简化无线电路设计,更能帮助客户减少外围元器件、精简整套系统设计。
面向互联产品的硬件级安全防护方案
如今的互联设备不仅需要实现更多功能,安全性要求也愈发严苛。
智能锁、数字钥匙、资产追踪器、工业监测设备的作用绝不只是传输数据。这类设备还要完成身份认证、权限管控、存储安全凭证、接收固件升级,或是接入大型系统等工作。这就意味着安全设计必须融入产品整体架构,而非产品成型后再额外增补。
BG2B 可搭载 Silicon Labs 高端硬件安全方案 Secure Vault™ High。其核心目的是协助客户守护核心关键资产的安全:设备身份、固件完整性、加密密钥以及各类敏感数据。
Secure Vault™ High 以高安全信任根与安全启动为基础,确保设备仅运行经过授信的固件程序。安全密钥管理机制可将加密密钥与应用软件相互隔离;安全调试功能则为研发人员提供可控通道,用于返修设备检修与故障分析。芯片具备防篡改、抵御差分功耗分析 (DPA) 攻击的防护机制,可防范各类高阶本地物理破解攻击。
同样重要的是,Secure Vault™ High 是一套成熟成型的安全平台,并非零散安全功能,无需客户自行搭配组装。独立安全引擎子系统依靠硬件机制隔离各项核心安全服务,既减轻开发者的集成工作量,也能在安全规范不断升级的过程中,为客户筑牢安全基础。
BG2B 还满足 PSA 3 级安全认证标准,助力客户契合当下全新安全要求与法规(例如欧盟《网络韧性法案》)。
BG2B SoC 全面迎接新一代蓝牙低功耗产品设计浪潮
BG2B 的亮眼之处不在于某一项独立特性,而是将多项能力整合至同一个蓝牙低功耗平台。
当下客户对蓝牙设备提出了更多需求:实现测距感知、权限安全管控、依靠小型电池长久续航、简化硬件结构,并且能够适配大众日常使用的手机生态系统。对于依靠电池供电的小型设备而言,这些需求极具挑战性。
BG2B 正是为应对该类难题而生。
开发者无需额外加装测距射频模块,即可实现具备安全防护能力的测距功能。它进一步夯实了电池供电物联网设备赖以生存的低功耗基础。它将更多系统功能集成至 SoC 内部,并将硬件级安全能力带入新一代蓝牙低功耗产品。
行业发展方向已然清晰:蓝牙低功耗技术正朝着功能更强、安全性更高、具备环境感知能力的方向发展。
Silicon Labs 推出 BG2B,正是助力客户打造该智能化未来的重要一步。