智能家居

智能锁

利用我们的无线解决方案开发安全、远程、节能的智能门锁

简介

为什么选择智能锁?

智能锁是智能家居的关键组件,提高了安全性,同时使生活更便利。有了智能锁,您不必只是为了让送货员或水管工进入而回家,因为在任何地方都可以安全地控制访问。有了无线连接门锁,家庭成员丢失钥匙也不再是问题。安全性、灵活性和生活质量的提高,是推动智能锁市场到 2028 年实现 21% 的预期复合年增长率 (CAGR) 的关键因素。

了解 Hampton Array 如何将基于 Wi-Fi 的智能锁的电池寿命延长一倍,从而借助 Silicon Labs 使充电间隔时间长达一年。

 
Silicon Labs 安全高效的智能锁无线解决方案 

Silicon Labs 的无线解决方案简化了安全、节能的智能锁的设计,加快了获利时效并提高您的价值主张。我们的无线产品组合包括 Wi-Fi蓝牙Z-WaveZigbeeThread 和专有解决方案,具有灵活的多协议共存、简单的设备调试和尤为先进的物联网安全性。我们的 Matter 使您能够将锁与所有流行的智能家居生态系统无缝集成。Silicon Labs 的超低功耗 SoC 可使当今市场上许多无线锁的电池寿命长达多年。

 
如何设计节能和安全的无线智能锁?

如何为智能锁选择最佳无线协议?

哪种无线协议最适合您的智能锁?Silicon Labs 为智能锁中所需的所有无线协议提供安全、超低功耗的解决方案:Wi-Fi、蓝牙、Z-Wave、Zigbee、Thread 和专有解决方案,具有灵活的多协议共存和简单的设备调试。

如何将锁与智能家居生态系统集成?

智能锁是 Matter 1.0 规范的一部分,使得与 Amazon、Apple 和 Google 等智能家居生态系统的集成变得更加容易。Silicon Labs 为智能锁制造商提供完整的 Matter 开发解决方案,为 Wi-Fi 和 Thread 提供更节能、更安全的单芯片解决方案,包括蓝牙低功耗 (LE) 共存,以便于设备设置。
 

如何最大限度地提高智能锁的安全性?

智能锁必须能承受最复杂的网络攻击,以保护客户的家。我们的 Secure Vault 是尤为先进的物联网安全解决方案,拥有 3 级 PSA 认证等级
 

对身份验证方法的外围设备支持

Silicon Labs 无线平台,包括 MG24ZG28FG28(带集成式 AI/ML 加速器),可支持广泛的外围设备。提高使用各种身份验证方法(例如 PIN 码、安全令牌,以及指纹、掌形、面部和语音识别、眼部扫描等生物识别方法)的可能性。

如何为智能锁实现长达多年的电池寿命?

对于许多智能锁买家来说,电池寿命可能是阻碍交易的一个因素。我们的无线产品组合以其超低功耗功能而闻名,使许多市售锁具产品能够实现长达多年的电池寿命。SiWx917 是最低功耗的 Wi-Fi 6 SoC。我们的 Z-Wave 支持快速唤醒时间、频率侦听接收器从器件 (FLiRS) 以及其他超低功耗锁定操作功能。此外,Simplicity Studio 上的能耗分析器可帮助您逐行优化代码,以最大限度地降低能耗、延长电池寿命并提高销售额。
 

如何简化智能锁用户的调试?

Silicon Labs 提供多种解决方案,可轻松调试智能锁,例如在 Matter、Amazon Sidewalk (SG28)、Wi-Fi、Thread 和 Zigbee SoC 上实现 Z-Wave SmartStart蓝牙低功耗共存,从而使用智能手机实现设置。
 

智能锁上的准确定位?

准确定位是未来支持蓝牙的智能锁的基本组成部分。它使您能够开发出能够确定用户是否正在接近或离开的锁具。将此功能与到达角 (AoA) 相结合,您的锁可以确定用户的意图,并根据情况自动解锁或上锁,从而增强用户体验和安全性。


如何加快智能锁的上市时间?

由于区域射频法规的限制,智能锁产品的无线设计具有挑战性且耗时。Silicon Labs 提供带有内置天线和全球 RF 认证的无线模块(例如 ZGM230S),可节省长达 9 个月或更长时间的上市时间,降低您的开发成本,加快收支平衡时间,并提高投资回报率。
 

门锁方框图

查找合适的产品

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software