立即观看网络研讨会!
互联网宽带业务历来竞争激烈,终极目标在于实现最高吞吐量。然而,诸如欧盟生态设计法规 2023/826(针对待机功耗)等更严格的能源法规,正在改变互联网服务提供商 (ISP) 的行业格局。
尽管您仍需在吞吐量竞争中保持领先,但也必须降低 Wi-Fi 网关的能耗,以遵守法规和满足消费者的可持续性要求。
如何在不影响智能家居用户体验的前提下降低 Wi-Fi 网关的能耗?
本网络研讨会介绍了一种突破性、获得专利的物联网解决方案,用于自动化 Wi-Fi 网关的电源管理,在降低能耗的同时,避免因网关休眠而影响智能家居的连接性。智能家居设备可通过 Thread 和 Matter 无线物联网协议向网关发送信号,使其在无需连接时进入休眠状态,并在需要互联网或云连接时唤醒网关。例如,如果运动传感器检测到移动,或者房主打开智能锁,这些设备可以无缝唤醒 Wi-Fi 网关,恢复完全连接。
据估计,这种基于物联网的电源管理解决方案可将 Wi-Fi 网关的年能耗降低 50%,使您能够轻松遵守欧盟生态设计法规 2023/826,同时不影响用户体验和关键智能家居设备的运行。此外,它使您能够为订阅用户启用物联网无线连接和 Matter 协议。
Wi-Fi 网关功耗网络研讨会议程:
- 展示与传统始终开启的网关相比,每年可能实现 50% 的电力和成本节省
- 回顾在欧盟主要城市部署该技术所带来的经济和环境影响
- 展示关键绩效指标 (KPI) 分析,其唤醒延迟最短可低于 500 毫秒,确保用户体验无缝衔接
- 重点介绍实际实施注意事项,包括硬件设计复杂性、固件同步以及关键安全措施
- 探讨未来的增强功能,例如自适应休眠算法和边缘智能集成
- 利用 Thread 15.4 和 Matter 等物联网连接技术增强纯 Wi-Fi 网关 (CPE)
本次网络研讨会专门面向欧洲互联网和电信服务提供商,旨在提供创新、可扩展且可持续的解决方案,以满足即将出台的监管标准,并显著提升物联网基础设施的能源效率。
演讲者
Wael Guibene
生态系统解决方案架构师
Silicon Labs
Christopher Ince
业务开发主管
Silicon Labs
时长
1 小时