物联网 (IoT) 的影响
信息和知识是实现改进的途径。物联网 (IoT) 支持收集这些信息和知识,以优化电话、汽车、工厂、城市等。利用物联网技术,人类生活的方方面面可以变得更加高效、可持续、简单和有效。物联网可收集此类数据和信息,并提供基于它实施操作和变更的方法。物联网正在这五个主要领域产生影响和得到实施:家居、零售、工业、城市和医疗保健。
智能家居
房屋比以前多很多。虽然房屋是居住生活的地方,但它们的功能角色正在演变增加 -- 从远程办公室到杂货配送点,再到虚拟医生办公室。数字化服务融合沉浸于房屋中,与外界弥合差距,所有事物都通过数字接口和设备进行控制。随着房屋重要性的提高,无缝连接成为重中之重,而强大的安全保障对于确保您居住场所的安全至关重要。这些无缝连接和数字接口都由物联网和家庭物联网设备的增长驱动。此外,由于家庭是能源消耗的主要贡献者,如互联的照明和暖通空调等应用,物联网有助于推动实现更可持续的家庭和世界。探索我们的智能家居应用。
开发最智能的家居产品
自助探索创新型智能家居解决方案、各种协议及其独特优势,以及如何连接至生态系统。
智能零售
在零售领域,在线购物和高速增长的全球电子商务正在挑战零售商和商店运营商。当您只需点击一下即可收到全球范围内隔天送达的商品时,为何要不嫌麻烦地前往门店? 零售商需要通过全新的全渠道策略和面向现实世界消费者的无缝数字购物体验,来重新吸引消费者的注意力。通过提供更量身定制、更吸引人的体验,以及使用商店中收集的数据来改善购物者的体验,零售商正在借由物联网改变和改善购物体验。 探索我们的零售应用。
智慧城市
城市仅占地球陆地面积的 2%,但很快将栖息 70% 的人口。由于城市化速度日益加快,城市在解决气候变化等全球性巨大挑战方面发挥着关键作用。这意味着城市将发生前所未有的变化,会影响市政基础设施、交通和废物管理、能源以及公用事业生产和分销。据世界银行提供的数据,仅公共照明设施能耗就占城市电力成本高达 65% 和总预算的 10%。投资于物联网基础设施的城市可以提高效率,并创造更安全、更美好、更可持续的居住场所,从而繁荣发展。探索我们的智能城市应用。