阅读了解最新的智能零售趋势,将 2021 年的购物从防损标签转变为电子货架标签。
领先的零售商正在重塑防损的概念。传统的 RFID 和声学磁性技术现在通过蓝牙得到了增强,可将标签从仅作为防损工具转变为模块化价值生成平台,以改善运营和提升客户体验。
通过蓝牙测向功能增强防损标签,为零售商提供了一种非侵入式且更全面的防损方法,它可以扩展至现代、非门控购物环境,并支持全渠道策略。蓝牙到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 技术以亚米级精度跟踪物品的位置。
通过蓝牙无线连接增强的防损标签可在客户的智能手机上无缝地为客户提供更丰富、更深入的产品信息、规格、用户评论等。零售商能够在建立客户忠诚度的同时提供有针对性的推广服务。
防损标签上开启的蓝牙连接,可为零售环境带来顺畅的线上购物体验。客户只需使用智能手机通过蓝牙扫描产品信息,在线支付,停用标签,完成购买即可。
了解时尚零售技术创新者 Zliide 如何为零售店带来虚拟购物体验。
基于室内定位的零售防损解决方案要求具有高精度,但对于零售商来说,必须将总成本降到最低。蓝牙测向可检查防损标签的准确性和成本效益范围。
基于到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 的蓝牙测向技术可实现亚米级(小于 1 米)的定位精度。Silicon Labs 的 BG22 是一款具有蓝牙测向功能的低功耗 SoC,它是适用于零售防损解决方案的优越低功率、高性价比硬件。
卓越的 RX 灵敏度是防损标签的一个关键功能,可实现可靠、长距离无线连接,同时最大限度降低能耗。使用 Silicon Labs 的 BG22 蓝牙低功耗 SoC,您可以利用 -107 dBm 的优异接收器灵敏度实现防损,并优化标签的无线通信和电池寿命。
为了将零售商的总拥有成本 (TCO) 降到最低,必须最小化整个应用的能耗,包括无线连接。诸如 BG22 等超低功率无线芯片组可以使用钮扣电池让您的标签运行长达 10 年,同时提供出色的射频灵敏度。
Silicon Labs 芯片组上的 RFSENSE 功能通过将硬件保持在睡眠模式 (约 170 nA)来保护电池,直到标签使用时射频系统被唤醒。
基于室内定位并支持在线支付的零售防损标签必须受到保护,以防止黑客和攻击。Silicon Labs 的 SoC 和模块为您提供市场领先的安全功能,以保护零售商的业务和您的品牌。