智能零售解决方案将数字在线电子商务和实体店合并为全渠道体验,以提高零售商的效率,降低劳动力成本,并提供消费者洞察。电子货架标签 (ESL) 等解决方案通过集中和动态的价格管理而非劳动密集型的手动价格更新,可提高生产力和盈利能力。智能照明和无线接入点还可实现室内定位服务,以跟踪资产和消费者行为,并通过商店导航加快点击和收集速度。
大型超市的货架上可能有成千上万的货品,天花板上可能有上千个灯具。将无线物联网连接添加到 ESL、照明和其他零售系统,需要可扩展性极佳的无线解决方案。此外,对这些网络的调试必须尽可能简单和快速,以尽量减少商店停业时间。
在零售店中部署无线网络会是一项艰巨的任务。零售商希望最大化其物联网投资的回报。智能照明系统或无线接入点不应仅提供单一功能,而应提供各类功能(例如位置跟踪),且无需部署代价昂贵的更多节点。
零售商必须能够相信,其商店和网络中的物联网零售系统在整个运营过程中是安全的。商店运营商在选择其物联网系统(如接入点和 ESL)时必须考虑安全性。
零售店内有数千台无线连接的设备,其使用寿命长达多年。由于零售商需要降低运营费用,物联网设备必须具有简单的安装和调试、较长的电池寿命和远程无线软件管理等特性。
零售店的大型无线网络具有挑战性,必须保持所有设备的连接,无论距离长短、随机存在的障碍物、墙壁和其他干扰因素位置如何。无线可靠性和长距离服务对于保持现代零售商店的每日稳定零售现金流至关重要。
要想在竞争激烈的智能家居市场取得成功,仅仅开发和向市场推出产品是不够的。借助不断发展的软件、安全和无线生态系统,您必须考虑如何管理从设计到停用的整个物联网产品生命周期,同时满足用户每天的需求。