街道照明对城市安全、经济以及市民生活方式有着重大影响。然而,街道照明设施所消耗的能源是一大支出。据世界银行提供的数据,街道照明设施能耗占城市电力成本高达 65% 和总预算的 10%。由于城市化速度很快,照明需求正在大幅增长,因此会消耗更多能源和金钱,除非部署更智能的解决方案来降低成本。
智能街道照明将节能、长寿命 LED 灯具与传感器和无线连接相结合。城市可以通过单个仪表板远程管理、监视和控制道路、街道、公园和广场的照明。
灯可根据自然光线水平自动开关或变暗。带运动传感器的灯具会在人或车辆靠近时自动打开。事故情况可优先于时间表,以在紧急区域打开灯。
智能街道照明通常覆盖很大的城市区域,并配有密集的线路驱动式灯具。这为其他物联网功能(如智能垃圾箱、停车记时器和空气质量传感器)提供了可靠的基础设施。
智能街道照明为城市带来了诸多好处:
Silicon Labs 提供行业领先的 MCU(微控制器单元)、无线芯片组、软件,以及针对 Wi-SUN 和专有协议的开发工具。在 Silicon Labs 的帮助下,您可以使用非常广泛的硬件、创新型无线软件和高安全性选项,从而实现智能城市照明设备。
随着城市区域的不断扩大,智能照明网络必须相应地扩展。Wi-SUN 网状网络为包括街道照明在内的智能城市应用提供具有高可扩展性的无线连接技术,使得能够在城市中经济高效地部署和扩展数十万个灯具。
互操作性是在城市中经济高效地将智能街道照明系统从一个区域扩展到另一个区域的关键驱动力。Wi-SUN 可支持多供应商互操作性、供应商竞争,并使客户能够从多种街道照明硬件和系统解决方案中进行选择。城市设施不被单一供应商所束缚,从而提升战略杠杆并降低总拥有成本。
安全性是智能街道照明系统的一项关键设计考虑因素。接入市政网络的任何设备都可能会将公共基础设施暴露给黑客。Silicon Labs 的硬件和软件在所有级别均受保护,以保障您的设备免受复杂的逻辑、物理和无线攻击。我们的 Secure Vault 固件实现了全球率先推出的获得 PSA 3 级认证的无线 SoC。Wi-SUN 中包括集成的公钥基础架构,仅允许经过认证的节点加入网络。
智能街道照明灯具要求高吞吐量的无线连接,以建立与控制中心的低延迟连接。Silicon Labs 提供专为高吞吐量而构建的无线芯片组,其拥有出色的长距离高 RF 灵敏度。