大多数大型商业建筑都依赖于基于有线协议和基础设施运行的一个或多个建筑自动化系统 (BAS)。这些系统可控制核心建筑功能并实现其自动化,主要分布在供暖、空调和通风 (HVAC) 设备上。在新的数字世界中,任何传统的 BAS 都远远不够高效,因为它无法及时提供细粒度的的关键建筑参数。所有这些都导致了巨大的能源浪费,而建筑占全球能源消耗总量的近 40%。
智能建筑无线连接可以消除管理有线电缆和隔离的时间点信息的成本和复杂性。然而,物联网不太可能完全取代现有 BAS 运营,而是提供更高水平的效率和高价值用例。
借助由统一的可扩展低功耗电池供电端点组成的网络,建筑管理者可以改造现有的基础设施,从而对其设施进行转型。这将解锁基于实时上下文数据的改进决策,并重塑设施管理。
智能建筑管理系统有助于按需的本地设备控制,从而提高能效。通过连接核心能源系统,建筑运营商可以准确识别高能耗区域,并成功减少昂贵的能源泄漏。将不同的供暖、制冷和照明系统与楼层数据流量和租户行为相结合,可以优化办公室布局,以实现空间利用率。
随着无线连接嵌入设施运营的各个方面,建筑成为一个响应式环境。智能建筑的设计目的是,适应用户的需求和偏好,大幅提高居住者的福祉。除了室内温度数据等指标之外,设施还可以根据使用数据、空气质量、照明和湿度水平来确保租户的舒适度。
物联网连接还可用于确保建筑的安全。通过实时监控,设施管理者可以减少盗窃、入侵,并为居住者的健康收集时间序列数据。人员和室内资产位置还可以实现受限门禁控制,并提供安全措施。
扩展传统 BAS 系统意味着劳动密集型和耗时的新布线基础设施部署,这对任何建筑管理者来说都意味着巨大的资本投资。无线连接为新增、移除和更新互联节点带来了更高水平的灵活性。除了明显的经济效益外,物联网还提供对建筑系统和关键设备的洞察,从而延长建筑寿命并降低维护成本。
随着越来越多的建筑管理者进入无线技术时代,Silicon Labs 助力设备制造商利用这一盈利机会。我们提供行业领先的无线芯片组和模块,配以软件和开发工具,实现了跨碎片化、多协议的智能建筑环境的安全可靠连接。
通过 Silicon Labs,您可以基于对 ZigBee、EnOcean、Wi-Fi 和蓝牙协议的技术支持,使用广泛的硬件选择、创新的无线软件以及强大的安全性来支持智能建筑设备。