据 Gartner 的估计,目前全球的互联设备超过 200 亿台。其中一部分爆炸性增长来自人们将无线设备(如扬声器和摄像头)添加到家中。但是,这一增长也来自家庭之外的新的互联应用,包括办公室、建筑物、医院、零售商店、能源电网、生产线和城市基础设施。
在 Silicon Labs,我们的团队和技术正在帮助全球客户构建可显著解决全球挑战的互联设备,这些挑战包括能源效率、基础设施创新和负责任的生产。我们在工业公司获得了数千个设计中标,并在商业照明、电子货架标签和无线智能电网等领域处于领先地位。
我们还是无线创新领域的先锋,在过去二十年里,我们已简化了从硅到云的 RF 复杂性。我们构建了领先的互联开发平台和无线硬件产品组合。我们的解决方案还能够解决您的常见和复杂的开发挑战:安全性、互操作性、成本、功率、大小、存储、可扩展性、可靠性、稳健性等。
是什么让我们与众不同?我们的软件。我们可将多协议、安全和认证等领域的复杂性抽象化,因此您可以利用智能设备快速进入市场。通过无线软件和安全更新以及生命周期管理工具,我们帮助您应对未来的创新挑战。
安全
屡获殊荣的硬件和软件安全,通过无线更新,从设计到停用全程保护互联设备
连接性
利用广泛的无线协议,快速构建能够点对点连接和连接到云的解决方案
可靠性和稳健性
确保您的设备可在恶劣环境(障碍物、距离、噪声等)或具有多个节点的网状网络中运行
15.4、蓝牙网状网络、Thread
15.4、蓝牙、Wi-Fi、Z-Wave
蓝牙、AOA
15.4、蓝牙网状网络、Thread
15.4、蓝牙、Wi-FI、Z-Wave
15.4,蓝牙
15.4、Wi-Fi
专有 2.4 GHz
15.4、Wi-Fi
15.4、Wi-Fi
专有 2.4 GHz
15.4、专有、Thread、Wi-Fi
蓝牙 AoX
15.4、蓝牙、Wi-Fi、Z-Wave
请选择至少一列。