医疗保健系统经历了前所未有的挑战,包括资源受限、患者数量增加以及医疗设施管理复杂性提高。错误的工作流程和定位医疗设备中断会减慢手术速度、引入人为错误,并由此可能付出高昂代价。平均而言,护士每换班 20 分钟,医院管理者就会因效率低下而损失 500,000 美元。因此,医院和临床医生都在寻求投资于安全且互联的解决方案,以提高手术效率、安全性和患者体验。
物联网通过简化以前无法管理的流程并最大限度减少人工干预,彻底变革了医疗保健行业。通过将连接性集成到现有基础设施,医疗保健提供商可以改善日常运营,提供集成、有效、个性化的护理。
通过高精度实时资产跟踪,提高库存管理、资产效率和利用率。这可以优化在定位关键资产、识别丢失或错放设备以及消除过度采购方面所花费的时间。
从入院登记到出院,全面了解员工操作、患者运动和生命体征。通过互联的患者行程和重新设计的员工工作流程,提供更好的患者护理并减少空闲等待时间。
通过将所有稳健可靠的连接集成到所有医疗设备中,来收集连续的数据流、自动执行警报、减少临床医生的工作量并确保无线患者监测。
适用于住院和门诊护理。医生可以通过互联的双向通信设备(如 CPAP 和呼吸机),高效地扩展对患者的帮助和传达关键信息。
Silicon Labs 赋能医疗设备制造商和医疗保健系统集成商,使其能够解锁先进的资产跟踪,开发创新的互联医疗设备,并设计具有大规模、低功耗连接的网关。我们的无线 SoC 和模块具有出色的 RF 性能、最高级别的行业安全认证,可降低生态系统安全漏洞带来的风险。
“我们与 Silicon Labs 成功合作多年,它一直是我们值得信赖的合作伙伴,为我们的使命 - 即通过可操作的物联网数据将医院转变为更安全、更高效、运营感知的设施 - 提供支持。Silicon Labs SoC 可提供出色的技术支持和明确的物联网战略,并凭借可靠性、注入在芯片组层面最高级别的行业安全性以及经广泛测试的软件,成为我们的必然选择。”
Burak Bardak,BardakBorda Technology 首席技术官
众所周知,医院的 RF 条件非常恶劣,厚墙壁、金属外壳和机电噪声会给视线造成相当大的障碍。 Silicon Labs 无线硬件具有业内前沿的发射功率 (20 dBm) 以及出色的接收器灵敏度,可提供托管和非托管共存的可靠无线连接性能。
医疗设备需要较长的生命周期,通常长达 10 年或更长时间。当使用电池电源运行时,注重每盎司的能量才能满足用户的需求。通过嵌入 Silicon Labs 的超低功耗无线 SoC,设备制造商可以适应未来需求,为集成医疗设备提供尽可能长时间的电池寿命。
医疗市场受到严格监管,认证周期长,并且容易受到针对患者隐私和记录数据的网络攻击。通过在 SoC 层面注入最高级别的行业安全认证 PSA Level 3 - 认证Secure Vault™,设备制造商可以从一开始就优先满足网络安全。Silicon Labs 还通过定制零件制造服务 (CPMS) 在软件层面带来了超越 flash 编程的高级安全性。