Portable medical devices are increasingly integrated into our lives. Our webinar reviews challenges and solutions for designing secure IoT medical devices.
激增的门诊护理需要对身体状况进行持续的远程监控。实现该功能的无线设备和应用必须具备强大的物联网设备安全性、小巧的外型和高能效,以实现运行准确、安全,同时兼具长寿命、低成本。蓝牙低能耗 (BLE) 会满足所有要求,为生产商和设备制造商提供最佳的无线解决方案。
便携式医疗设备持续监控和跟踪患者的生理状况。医疗专业人员可以通过蓝牙连接在智能手机应用程序上远程查看收集的健康数据。无线连接的便携式和可穿戴医疗设备对于实现门诊护理服务至关重要。
蓝牙低能耗是便携式医疗设备(如血糖仪、连续血糖监测仪、血压监测仪、脉搏血氧计、胰岛素泵、心脏监测系统等)中应用最为广泛的无线连接技术。
世界各国政府正在通过提高门诊护理服务的效率和患者覆盖面来降低医疗成本。全球门诊服务市场预计每年增长 4.8%,到 2026 年将达到 1130 亿美元(2018 年为 770 亿美元)。几十年来,住院天数一直在下降,而新冠肺炎疫情加速了这一趋势,因为医院必须迅速释放医疗资源用于急诊护理。
门诊护理可大幅降低医疗护理成本,有效防止疾病的病毒传播,并使更多的人能够远程获得舒适、更及时的护理。无线连接的医疗设备可在急性期后和康复阶段实现持续的患者监测。患者现在可以足不出户,日常生活不受影响;而医务人员能够以远程方式经济高效、安全地提供咨询、观察和医疗诊断。
设计便携式医疗设备时,您需要了解哪些信息?请继续阅读医疗设备制造商的首要 3 条设计考虑因素。
便携式医疗设备会收集、处理和传输私人健康数据,因此安全成为最重要的设计考虑因素。Silicon Labs 的蓝牙解决方案在各个层面都十分安全,可保护您的便携式医疗设备免受最复杂的逻辑、物理和无线攻击,保护患者的隐私。我们的 Secure Vault 固件使世界上第一批无线 SOC 获得了 Arm PSA 级别3认证,并让原始设备制造商和技术人员充满信心,因为 Silicon Labs 的解决方案已经过独立的物联网设备安全测试。
便携式医疗设备的产品寿命,即存储和正常使用寿命从几天到几个月不等。这为功率优化带来挑战,也使其成为一个重要的设计考虑因素。我们的 EFR32 系列 2 芯片组的巧妙布局设计将待机和活动模式下的总 SoC 功耗(包括 MCU 和无线电)降至最低。使用纽扣电池,您的设备最多可以运行超过 10 年。它还采用了一种智能方式,使柜台上销售的产品能够实现较长的存放期。
高精度是医疗设备的首要设计考虑因素之一。我们的 EFR32 系列 2 硬件中的模拟前端使您能够设计出高精度医疗产品,其中包括 16 位模数转换器、12 位数模转换器和精密片上电压参考。先进的 2 系列设计可确保模拟模块在蓝牙无线电运行过程中性能符合预期。
具有无线 SoC、模拟前端、传感器/执行器接口和显示功能的典型便携式医疗设备方框图。Silicon Labs EFR32 涵盖无线 SoC 和 MCU 功能。