家居与生活

互联健康

借助由全球物联网前沿品牌带来的低功耗、高性能无线 SoC 和模块,为任何医疗保健场景开发安全、可靠、智能的医疗设计。

从脉搏血氧仪和心电图监测仪到健身可穿戴设备,智能医疗设备使医疗保健服务触及更多的用户,并改善了世界各地民众的生活质量。但开发这些产品颇具挑战性。拥挤的射频环境、监管要求和安全只是设备制造商必须克服的几个挑战。我们广泛的多协议无线模块和 SoC 产品组合简化了这一过程,能够加快上市时间。

推动互联健康行业发展的趋势

现代医疗保健系统正在经历全球转型,我们每个人都会受到影响。推动数字化转型需求的一些关键驱动因素包括:

人口老龄化

到 2050 年,60 岁以上的人口将翻倍。越来越多的人寿命更长,我们必须改进我们管理疾病和慢性疾病的方式,同时避免给医疗保健系统带来压力。

医院成本增加

全球医疗成本正在急剧增长。WHO 估计 22-2008 年间,政府的人均健康支出增长 2018%(从 661 美元 => 517 美元)。当前的医疗保健系统无法应对快速增长的需求。

新冠疫情

新冠疫情导致许多人丧生,全球经济停滞两年。大多数基础设施过时的卫生系统都经历了相当大的压力。为未来做好准备至关重要。

医疗保健转型

现代医疗体系正面临挑战:如何在临床护理费用不断增加、床位不断缩减的情况下为更多人提供医疗服务。需要向更稳健、更高效的卫生系统进行彻底转型。

弹性强且功能良好的卫生系统需要:

  • 提高医院的运营效率、资源利用率、表现和患者护理水平
  • 确保服务连续性,使患者能够更轻松地进行急性期后护理
  • 在民众之间推广预防性和主动健康医疗

 

解决方案便是互联健康

物联网连接便是革新医疗保健和实现各种挽救生命应用的构建模块。医院管理者拥有制定精明决策所需的数据,同时还能够简化此前无法管理的流程,并最大限度减少人工干预。从脉搏血氧仪和心电图监测仪到健身可穿戴设备,智能医疗设备使互联医疗保健服务触及更多的用户,并改善了世界各地民众的生活质量。但开发这些产品颇具挑战性。拥挤的射频环境、监管要求和安全只是设备制造商必须克服的几个挑战。



Silicon Labs,您的首选互联健康合作伙伴

利用我们广泛的多协议无线模块和 SoC产品组合,为任何互联医疗环境开发安全、可靠、智能的医疗设计。通过以下方法简化面向未来的物联网医疗设计: 

在挽救生命的应用中实现可靠的无线性能

凭借出色的传输功率和卓越的接收器灵敏度,我们可确保可靠的连接性能,同时维持高数据速率,减少重传次数以节省功率和信道容量。

先进的物联网安全性能

我们的 Secure Vault 具备 PSA 认证级别 3,可预防攻击,保护患者隐私,并检查所有临床测试认证要求。

低功耗

临床设备的位置跟踪标签或患者呼叫按钮等应用需要智能低功耗设计、传感功能和可预测的电池寿命。我们提供市场上功耗较低的 Wi-Fi 和蓝牙低功耗 (LE) SoC,以及外形尺寸较小的 4.6 x 7.9mm 的 Wi-Fi 模块。

适用于任何医疗环境的智能医疗方案

临床医学

无线连接改变了患者护理和医疗设施的运营方式。了解 Silicon Labs 如何实现高级设备跟踪功能,并支持医疗物联网设计,以实现更出色的效率、安全性和患者体验。

便携式医疗器械

物联网接入之后,医生可以为患者提供更出色的救助服务,并及时传递关键信息。了解 Silicon Labs 如何为拯救生命的设备实现稳定、安全的低功耗连接功能。

可穿戴设备

可穿戴设备开发人员必须在性能、功能和价格之间取得平衡,同时在产品方面独具一格。我们的 Wi-Fi 和蓝牙解决方案具备多种尺寸、可满足多种电源要求并支持多种协议,可打造备受赞誉的可穿戴设计。

探索我们的医疗解决方案背后的赋能技术



成功案例和资源

为工业物联网实现互联的低功耗 Wi-Fi

蓝牙脉搏血氧仪实现关键远程监测

以 MCU 为核心的便携式心脏监测仪

IoT 英雄 NFANT 在 90 天内即从理念阶段进展至 FDA 批准阶段 

Bluetooth® 医疗设备 – 如何开发更安全的产品

Wi-Fi 在低功耗物联网设备中的未来

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software