• 计量
  • |
  • EFR32BG27 系列 2 SoC

Silicon Labs 助力印度 Probus 公司实现能源分配数字化变革

|

成立于 2017 年的 Probus Smart Things 肩负着数字化印度能源配送网络的使命,通过赋能电力公用事业、减少配电损耗,助力印度实现净零排放目标。

凭借创新的通信技术和先进的数据分析能力,Probus 已成为智能能源解决方案领域的领导者。其全面的解决方案涵盖能源电网的端到端监控,从 66 千伏变电站传感器到用户智能电表,直至大型太阳能电站监测。

挑战

尽管印度能源供应过剩,但低效的配电网络导致每年巨额损失。印度政府旗舰项目 RDSS 计划下的智能电表倡议旨在改变这一现状,计划在 2027 年前将 2.5 亿只传统电表更换为预付费智能电表。

解决方案

如此大规模项目的实施面临多重挑战,包括不可靠的蜂窝网络连接和严格的服务水平协议 (SLA)。在预付费智能电表系统中,客户重连功能至关重要。为实现 100% 的 SLA 合规率,Probus 推出了双通信 NIC 卡——以蜂窝网络为主要通信媒介,蓝牙作为备用通信方式。

结果

该解决方案提高了部署速度,增强了连接可靠性,并在印度蜂窝网络部署的智能电表计划中获得广泛应用。

印度能源行业配电挑战

尽管能源供应过剩,印度每年仍因配电网络效率低下损失约 260 亿美元。面对高达 17% 的配电损耗,政府启动了改革配电部门计划 (RDSS) 以实现电网现代化并减少这些损耗。

然而,智能电表应用需要解决若干设计难题。连接问题是普遍障碍,因为某些地区蜂窝网络可能不稳定,导致电表重连延迟和数据可用性出现缺口。此外,客户体验至关重要——特别是在预付费电表系统中,支付后的即时重连对维持用户满意度、确保系统可扩展性和可靠性具有决定性作用。技术限制同样带来困扰——现有通信解决方案多缺乏灵活性,迫使公用事业公司投资绑定特定网络接口卡 (NIC) 供应商的终端系统,从而降低部署速度和适应性。最后,满足严苛的服务水平协议 (SLA) 对于确保及时的客户重连至关重要,这是提升可靠性和客户信任度的关键因素。

Probus 以行业首创方案破解智能电表技术难题

作为创新通信技术和 AI 驱动数据分析解决方案的领导者,Probus Smart Things 私人有限公司通过采用支持蓝牙通信的通用网络接口卡 (NIC) 彻底变革智能电表技术。

这款旨在增强智能电表功能的通用 NIC,代表着能源行业的重大突破——即使在主网络不可用时也能实现可靠高效的通信。其核心功能包括:

双通道连接

  • NIC 采用 4G 作为主通道、蓝牙作为备用通道,这既保障了蜂窝网络的可靠性,又能在信号薄弱区域通过蓝牙备用方案实现离线电表交互。
  • 创新的蓝牙网状网络功能可将电表转变为本地网关,使蜂窝信号不佳的电表数据能通过信号较强的相邻电表传输。
  • 增强连接性:支持蓝牙的通信技术可确保在恶劣网络环境下仍能正常完成电表数据采集及重连/断连等操作。
  • 多点星型和网状连接:强大的网络可用性检测算法支持通过相邻电表实现无缝通信。

端到端生态系统

  • Probus 已与领先的电表制造商合作,为塔塔电力等印度主要公用事业公司集成 NIC 解决方案。
  • 该系统包含硬件 (NIC)、HES、网络监控系统及配套工具(工单管理应用程序和用户移动应用程序)。
  • 与移动应用程序集成:NIC 经过特别设计,可与公用事业公司和用户移动应用程序轻松集成,以非侵入方式提升用户体验并连接电表。

用户自主管理

  • 配备蓝牙功能的电表使能源用户可通过智能手机直接连接,完成电表重连、充值及诊断等任务。
  • 无缝集成确保了前所未有的客户满意度,特别是对预付费计量应用。

经现场验证的可靠性

  • NIC 的高安全性及标准化设计确保不同制造商电表的一致性。双通信功能即使在恶劣工况下也能保证 100% 重连率。

行业最低总体拥有成本 (TCOO)

  • 该双通信 NIC 为所有系统集成商提供最低拥有成本——得益于蓝牙星型/网站网络的可用性,在零人工干预下即可实现 100% 重连率和 99.9% 的 SLA 达标率,同时将蜂窝网络使用成本降至最低。

Probus 的双通信网卡通过确保即使在偏远或网络覆盖薄弱地区也能实现可靠的数据传输,推动了印度智能电表领域的发展。该方案融合蜂窝与蓝牙技术,有效弥合了网络覆盖缺口,使智能电表能在不同地区稳定运行。目前,塔塔电力、Torrent 电力等领先公用事业公司已在其 RDSS 支持项目中采用该方案,这种广泛认可不仅推动了规模部署,更促进了全国范围内的普及应用。

该技术提升了用户和公用事业公司的效率。预付费电力用户可享受支付后即时重连的便利,改善了整体使用体验。同时,供电企业能加速电表部署并优化运营,轻松满足各类服务等级协议。

为何选择 Silicon Labs BG27 蓝牙 SoC?

Probus 的创新方案采用了 Silicon Labs 的 BG27 蓝牙® SoC,该芯片是专为电池供电的物联网应用打造的尖端解决方案。自 2019 年起,Silicon Labs 便成为 Probus 信赖的合作伙伴,双方持续的技术协作对 Probus 的成功至关重要。

BG27 的核心特性:
 

内存与处理能力

  • BG27 提供更大的 RAM 和闪存容量,是 DLMS 协议和网状网络等 Probus 资源密集型应用的理想选择。

功耗优化

  • BG27 专为 2.4GHz 网状网络通信设计,可在保持传输距离与性能的同时确保低功耗运行。

增强的安全性

卓越支持

  • Probus 高度评价 Silicon Labs 在产品开发全周期中提供的卓越技术支持、快速解决方案交付能力以及灵活的服务。

印度智能能源系统的未来创新

Probus Smart Things 与 Silicon Labs 的合作将为智能能源系统开辟更广阔的创新空间。通过采用基于 IPv6 的 Wi-SUN 解决方案等前瞻技术,以及在智能家居工业自动化领域的应用,双方的合作将持续推动印度数字基础设施的升级。

Probus 和 Silicon Labs 正携手推动行业变革,不仅交付更智能的系统,更助力公用事业公司应对快速演进的能源格局挑战。

探索 Silicon Labs EFR32BG27 蓝牙 SoC

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software