Wirepas 通过其独特的去中心化 RF Mesh 网络技术,提供可扩展、可靠且经济高效的物联网连接解决方案,助力企业轻松部署和管理大规模物联网网络。尽管该公司在智能电表领域已占据稳固地位,但 2019 年其业务版图扩展至印度时,当地智能电表市场尚处萌芽阶段。得益于印度监管机构营造的技术中立开放环境,Wirepas 采用了“印度制造”模式。这一战略使印度制造商能够获得 Wirepas 技术授权,从而催生本地化创新。为支持这些部署,Wirepas 针对印度基于 DLMS(设备语言报文规范)的系统提供定制化集成服务,确保符合 IS15959 标准规范。
为何选择 RF Mesh?
高效运行的 AMI 离不开稳定的连接——通常需要每 15 分钟完成一次数据采集,以实现精准的能耗监控。这种连接性不仅通过准确计费和可靠审计帮助公用事业公司降低技术与商业损耗,更能支持稳健预付费电表的部署与管理。通过篡改警报和负荷曲线分析,系统可远程侦测异常状况。如果数据未能在规定的 15 分钟间隔内传回头端系统,将对服务等级协议 (SLA) 的表现产生负面影响。设计寿命超过十年且需最小人工干预的智能电表,必须依托可靠的远程监控管理解决方案。连接技术的选择至关重要,它将显著影响长期运行效能与运营成本。
RF Mesh 协议凭借卓越的扩展性和恢复力,长期以来在全球公用事业网络中备受青睐。不同于依赖独立网关或数据集中器 (DCU) 的传统网状架构,Wirepas 创新推出动态电表网关——这些网关如同普通电表般安装在选定位置。这一方案有效解决了独立网关存在的成本高昂、安装复杂、维护困难及可靠性等问题,在保留蜂窝网络安装优势的同时,规避了信号盲区与通信资费等缺陷。此外,RF Mesh 的无线通信可最大限度消除信号死角,确保数据持续传输与防篡改监测,从而为 SLA 合规提供坚实保障。
挑战
目前,印度正在全面推进高级计量基础设施 (AMI) 建设计划,拟在全国范围内将 2.5 亿台传统电表升级为智能电表。这项雄心勃勃的工程有望大幅提升能源效率与电网管理水平,但同时也面临着多重挑战:连接稳定性不足、蜂窝系统部署成本高昂、偏远地区覆盖困难,以及严苛的服务等级协议 (SLA) 要求。能否克服这些障碍对于全国智能电表系统的成功实施和运营至关重要。
解决方案
Wirepas 利用其先进的 RF Mesh 技术,为印度打造了高效可靠的强大 AMI 连接网络。通过与 Silicon Labs 密切合作,Wirepas 将具备自愈功能的去中心化网络与 Silicon Labs 的 EFR32FG23 无线 SoC 集成。这种软硬件创新组合不仅实现了广域覆盖与高性能,更创造了最优的成本效益。
结果
目前印度每 8 秒就有一台新智能电表接入 Wirepas 网络,双方合作的 RF Mesh 解决方案已成功连接超过 500 万台智能电表。该合作不仅为印度带来了高性价比的可靠智能电表服务,更助力公用事业公司降低安装复杂度与运营成本,同时实现了 99% 的 SLA 合规率这一非凡成就。
印度 AMI 计划——监管改革推动的卓越进展
印度实施的 AMI 计划堪称全球规模最大的智能电表项目,作为“配电系统改革计划 (RDSS)”的核心组成部分,该计划专为解决配电公司 (discoms) 面临的财务与运营困境而设立。印度智能电表取得的成功,很大程度上得益于政府的前瞻性政策。这一框架通过绩效导向的资金机制推动有序实施,同时规范了 RF 与蜂窝等技术的应用标准,有效促进了技术创新与市场竞争。政府鼓励私营部门积极参与,从而为 Wirepas 与 Silicon Labs 等企业的合作铺平了道路。
契合印度 AMI 目标的 RF Mesh 平台
Silicon Labs 的 FG23 1 GHz 以下 SoC 在满足印度 AMI 计划的技术要求方面发挥着关键作用。其配备的 20 dBm 功率放大器与高接收灵敏度可实现公里级通信覆盖,低 RAM/Flash 占用特性完美适配 Wirepas 轻量级协议栈,在确保性能的同时避免了不必要的成本。结合 Wirepas 的去中心化网络,该系统可动态适应户外环境,克服射频挑战,并随着每台新电表的部署实现高效扩展。
Silicon Labs 的低功耗、长距离 1 GHz 以下无线电技术帮助提升了信号覆盖范围,同时将能耗控制在最低水平。Wirepas 与 Silicon Labs 强强联合,打造出针对印度 AMI 目标量身定制的 RF Mesh 平台。此外,Silicon Labs 的透明路线图与以反馈驱动的开发流程,为大规模实施提供了重要保障。
Wirepas 与 Silicon Labs 的合作堪称规模化创新的典范。通过 RF Mesh 集群内的共享连接降低通信成本,公用事业公司成功实现了总持有成本的最小化。例如采用创新的电表内置网关方案时,双射频网卡 (NIC) 可通过 Wirepas RF Mesh 技术将单个蜂窝连接扩展至最多 300 台智能电表,从而大幅降低资费支出。用户还能享受即时预付充值服务,这种可靠性对提升消费者满意度至关重要。
目前,印度每月部署约 100-200 万台智能电表,预计到 2025 年总安装量将达 4,000 万台。Wirepas 支持固件升级的灵活设计,确保了对现有部署方案的无缝增强,避免了昂贵的系统改造。凭借 Wirepas 与 Silicon Labs 提供的先进工具和端到端支持,公用事业公司得以全力聚焦长期目标的实现。
通过协作推动成功
Wirepas 与 Silicon Labs 的强强联合,生动诠释了技术合作如何解决快速发展地区的大规模复杂挑战。通过将尖端无线技术与本地化方案深度融合,双方正在重塑印度能源基础设施,为未来数年的电力配送系统奠定可计量、高效率、可持续的发展基石。