• 工业和商业
  • |
  • EFR32BG22 系列 2 SoC

BANF 的 iSensor 提升自主驾驶车队的效率和安全性

|

每年,物流行业都会因一场无声的危机而损失数十亿美元,其影响远远超出那些登上头条的高速公路轮胎爆裂事故。尽管轮胎的灾难性故障总能登上新闻头条(且占所有卡车事故的 6%,这一比例触目惊心),但真正值得关注的是各类低效问题的日积月累和那些隐匿的风险。现代卡车运输行业的一个现实是,轮胎是车辆唯一与路面接触的部件,却几乎无法传递任何有实际价值的反馈信息。传统的 TPMS 无法告知您车轮定位是否偏差了 1 度、轮胎充气是否达到最佳状态,或是车轮螺母是否即将因震动而松动。这些监测盲区,再加上自主驾驶、车身稳定控制这类应用对精准实测数据的需求与日俱增,唯有将先进的电子元器件应用到这个被很多人视作“最后一个模拟领域”的地方,才能得到解决。

受物理原理的制约,电池供电的解决方案一直难以落地。钮扣电池无法承受高频次的高速数据传输(kHz 频段的加速度计和 TPMS 信号会快速耗尽钮扣电池的电量),而旋转的车轮上也根本无法布置传统的有线连接。因此,TPMS 的技术水平始终较为初级,既不具备预测能力,也无法提供精细化的实时洞察。


BG22 蓝牙 SoC 是 TPMS 创新的核心

BANF 是一家领先的智能轮胎系统企业,正凭借其 iSensor 改写这一现状。该公司通过挖掘轮胎行驶过程中产生的海量数据,不仅能预防轮胎爆胎,还能大幅提升运营效率,全方位规避各类轮胎相关事故的发生。研发这一系统,需要攻克一个困扰工程师数十年的物理难题:如何让高功耗的高速处理器在旋转的轮胎内部持续运行,同时避免电池每隔数月就耗尽电量?问题的答案,在于 BANF 自主研发的无线供电解决方案,以及其采用的 BG22 蓝牙 SoC —— 这款芯片专为大批量生产的电池供电类产品量身打造。

挑战

轮胎内部对电子器件而言是极为恶劣的工作环境。高温、极强的离心力以及持续的机械应力,让现代互联技术和传感器技术难以应用于胎压监测系统 (TPMS)。因此,轮胎的摩擦力、载荷、定位等各类有价值数据均无法被采集,这在一定程度上制约了行车安全性和效率。

解决方案

BANF 的 iSensor 将自主研发的持续无线供电技术,与 Silicon Labs 超高能效的 BG22 相结合,可采集 kHz 级别的三轴加速度、胎压、温度及胎面花纹深度实时数据。

结果

BANF 的智能轮胎传感器能立见成效:通过 20 毫秒至 100 毫秒的实时车轮定位与胎压优化,燃油效率最高可提升 20;同时可提前检测出车轮螺母松动、低摩擦路面、胎面花纹危险磨损等问题,助力实现零事故运营。

无限供电,实现轮胎数据的持续高频采集

BANF 的这项技术突破,核心在于其自主研发的无线充电技术。BANF 的智能分析器采用磁共振技术实现电能无线传输,该设备可直接连接车辆电池或保险盒,安装在挡泥板/挡泥皮或翼子板上。这种“无限供电”的方式,让内嵌在轮胎内衬层的 iSensor 得以持续运行,每秒可完成数千次数据采集。之所以能实现这一效果,是因为与其他无线充电标准不同,该智能分析器无需近距离静态接触,而是采用了专为旋转车轮环境优化设计的自主研发架构。

iSensor 凭借无需车载电池的持续供电模式,其采样频率可达每秒数千次,数据密度较传统 TPMS 提升 2,400 倍。采样频率的提升,解锁了一系列全新的功能:精准的滑移角检测、磨损模式分析、载荷估算以及实时路面分类。更多的数据采集点,意味着特征提取更全面、解析度更优异,也让预测模型的精准度得到大幅提升。

轮胎在行驶中会产生海量的路面摩擦力、载荷重量及机械应力相关数据,数据量可达 TB 级。但在此之前,始终没有技术手段能对这些数据进行实时采集与传输。
Ron Yoogun Lee
Banf 全球业务发展副总裁

这一技术方案具备多项优势,不仅定价能与后装市场的 TPMS 解决方案形成竞争,还能为商用车的双轮结构提供适配支持。传统监测系统在这类双轮配置中极易受到信号干扰,往往无法可靠区分相邻的传感器。BANF 通过为每个轮胎匹配专属的智能分析器,从架构上解决了这一问题,彻底消除自动定位误差。

极端环境下边缘端的处理、安全与性能保障

BG22 蓝牙 SoC 能以超高的能效处理这些海量数据,同时其 RF 性能可实现关键数据穿透轮胎钢带的稳定传输。BG22 专为超低功耗运行和卓越 RF 性能而设计,即便在类似法拉第笼的轮胎钢带与厚橡胶层环境中,也能稳定传输重要安全数据。其搭载的 ARM® Cortex®-M33 内核可实现实时边缘端处理,让系统能精准识别机械故障或路面摩擦力变化的振动特征,无需传输无意义的原始噪声数据。BG22 结合 Silicon Labs 的 Secure Vault™ 技术,能确保这些数据不被篡改 —— 这是安全关键型车辆与自主驾驶 (AV) 车队的核心需求。


为何选择 BG22 蓝牙 SoC?


强大的 RF 性能:

BG22 卓越的接收器灵敏度,确保轮毂螺母松动这类核心安全警报即便在高速行驶状态下,也能以近乎零延迟的速度传输至智能分析器。


边缘端处理能力:

BG22 搭载的 ARM® Cortex®-M33 内核,支持 BANF 在芯片端直接运行复杂算法。传感器无需传输原始噪声数据,而是在本地完成振动数据处理,精准识别机械故障或路面摩擦力对应的特定“特征信号”。


安全:

依托 Silicon Labs 的 Secure Vault™ 技术,可有效防止数据流被篡改 —— 这对网络安全至关重要的自主驾驶车队而言,是一项核心要求。

自主驾驶时代的 TPMS 新方案

对于自主驾驶车辆,轮胎智能监测是硬性要求。无人驾驶卡车无法感知侧滑、爆胎或抓地力下降的状况。它需要数据支撑,而 BANF 的技术为车辆打造了数字化的“触觉感知”,助力自主驾驶实现更安全、更高效的运行。这项技术的深远影响远不止于自主驾驶领域。通过将 BANF 的传感架构与 BG22 的可靠、安全连接能力相结合,轮胎从车辆的被动零部件,升级为车上兼具智能性与商业价值的系统。对于现代车队而言,iSensor + 智能分析器系统,是实现从“被动应对风险”到“主动管控风险”的关键转变,既能提升行车安全、实现效率最大化,还能让每一段里程的数据分析转化为更优的决策。

了解有关 Silicon Labs BG22 无线 SoC 的更多信息,助力您的物联网设备

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software