照明控制调试所面临的挑战
多年来,建筑业主、承包商和照明专业人士在照明控制的调试方面一直缺乏理想的选择。分区,即为无线开关、传感器和灯具进行配置,使其能够控制指定区域内的正确灯光,这一过程既缓慢又繁琐。通常,技术人员需要拿着打印好的标签四处走动,手工记录设备 ID,或者扫描二维码来识别各个产品。而这一切完成之后,还需要借助云应用程序或智能手机应用程序对所有信息进行手动整理归类。这不仅耗费大量时间,还容易出错并导致项目延期。
Adaptiv 是一家致力于简化大规模部署的智能照明公司,旨在解决商业和工业环境中的这一难题。该公司推出的免电池、零线可选 Twitch 无线开关,让智能照明的安装变得简单且经济实惠,降低长久以来阻碍智能照明普及的复杂性和成本门槛。
手动流程削弱智能照明的价值并延缓其推广速度
无线控制方案虽承诺灵活性,但确保其正常运行所需的前期人力投入却抵消了大部分价值。承包商往往缺乏无线技术领域的专业经验,因此在手动操作环节常感力不从心。设备本身或许功能强大,但配置过程却成为瓶颈。随着改造项目日益普遍以及能效法规的日趋严格,客户期望安装过程能够快速推进,以便尽快实现 LED 升级和照明控制所带来的节能效果。业界深知,仅凭 LED 灯具就能将能耗削减至少一半,而照明控制系统又能在此基础上将剩余的能耗再减少一半。然而,调试的复杂性及所需的时间阻碍了这一技术的推广应用。
挑战
传统上,商业建筑中无线照明控制的调试过程格外缓慢、依赖手工操作且容易出错,通常需要耗费数日并借助专业人工。Adaptiv 致力于通过实现各类规模安装的流程自动化来应对这一挑战。
解决方案
Adaptiv 利用其自动调试技术与 Silicon Labs 的 Wireless Gecko MCU,打造一套全自动调试解决方案,彻底免去手动分区操作以及对专业人工、网关、云连接和应用程序的依赖。
结果
Adaptiv 推出的 TWITCH 无线墙面开关无需电池且支持零线可选配置,即便在大型建筑中也能在一小时内完成调试,实现企业级的自主分区。
Adaptiv 将一键启动式照明调试带入任意规模的项目
Adaptiv 认识到,如果调试过程能够实现自动化,那么安装工作就能像 LED 改造一样简单直接。他们通过开发自身的自动调试技术达成这一目标。Adaptiv 没有采用从每一台设备手动收集地址的做法,而是巧妙借用商业建筑中墙面开关早已具备的特性——即各开关本就掌控着其对应开关回路上灯具的电源通断。通过有意识地通断电源,Adaptiv 的 TWITCH 智能照明开关会向该开关回路上的设备发出指令,令其仅将自身加入其所属区域。这一过程从一个房间延续至下一个房间,直至整栋建筑全部调试完毕。
TWITCH 的一键启动功能可在整个建筑结构范围内触发这一流程。相同的核心调试方法适用于企业级、整栋建筑级以及单个房间级的配置,并能以惊人的速度扩展至大面积商业场所。
图 1:Adaptiv 的自动调试功能利用 TWITCH 无线开关,自动为每一个由其开关回路供电的设备划分区域。
MG2x 系列的高性能与低功耗助力 Adaptiv 实现免零线运行
Adaptiv 采用 Silicon Labs MG21 的 和 MG22 多协议设备,这些设备兼具高性能与低功耗的特点。处理器负责处理自动调试流程,并在调试完成后继续在墙面开关内部维持无线网状网络的运行。竞品系统通常需要网关或集线器来管理网络,而 Adaptiv 之所以自成一派,正是因为其开关仅凭自身便能提供充足的处理能力与无线功能。
工程团队之所以选择 Silicon Labs,是因为其设备满足项目对性能与低功耗的要求。许多现有商业建筑在布线时并未将零线引至墙面开关位置,仅接入火线以节省建造成本。然而,现代智能开关通常需要同时接入火线和零线,这给改造项目带来了障碍。增设零线需要凿开墙体并敷设新线路,既昂贵又具有破坏性。Adaptiv 的 TWITCH 开关出厂预设即支持无零线安装,非常适合大多数商业和工业环境。它利用火线与地线之间的微小电流即可运行,并且能够在无零线的情况下处理所有路由与网状网络任务。尽管免零线设备在诸如占用传感器等有限应用场景中已存在多年,但 Adaptiv 是率先采用这一方式支撑起整套无线网状照明控制系统的公司。这一成果的实现,部分归功于 Silicon Labs 的低功耗设计,而这正是 Series 2 MCU 系列的一大标志性特征。Adaptiv 还得益于 Simplicity Studio 统一的开发环境以及经预先认证的模块,免去了经历完整 FCC 认证流程的需要。
智能照明调试可在数小时内而非数天内完成
调试向来是部署智能照明过程中尤为棘手的环节。凭借 Adaptiv 的自动调试技术,这项工作如今已变得更加易于开展。客户现在可以在不到一小时的时间内完成原本需要数日的工作,并且兼具准确性、可重复性与可扩展性,足以满足现代企业项目的需求。