Silicon Labs
  • ⟵ 返回
    产品
    2026 年技术讲座
    即刻开启深度学习之旅,收获前沿创想,获取专业指导,助您将下一个突破性成果更快推向市场。
    无线无线
    Amazon Sidewalk
    蓝牙
    LPWAN
    Matter
    多协议
    专有产品
    Thread
    Wi-Fi
    Wi-SUN
    Z-Wave
    Zigbee
    嵌入式硬件嵌入式硬件
    板和套件
    MCU
    电源管理
    传感器
    USB 桥接器
    无线模块
    无线 SoC
    物联网技术物联网技术
    信道探测
    能量收集
    机器学习
    安全
    服务服务
    定制零件制造
    开发人员服务
    SDK 延期维护服务
  • ⟵ 返回
    应用
    智能家居智能家居
    设备
    户外互联
    娱乐设备
    物联网网关
    LED 照明
    安全摄像机
    传感器
    智能锁
    开关
    工业物联网工业物联网
    访问控制
    资产跟踪
    电池供电工具
    断路器
    商业照明
    电辅助计量
    应急照明
    工厂自动化
    人机界面
    工业可穿戴设备
    预测性维护
    流程自动化
    智能 HVAC
    智慧城市智慧城市
    电池存储
    电动汽车充电站
    智慧农业
    智能建筑
    智能计量
    智能太阳能光伏系统
    街道照明
    智能零售智能零售
    商业照明
    测向
    电子货架标签
    损失预防
    Wi-Fi 接入点
    互联健康互联健康
    便携式医疗设备
    智能医院
    智能可穿戴设备
  • ⟵ 返回
    软件与工具
    Simplicity Studio 6
    快速跟踪物联网开发
    软件和工具软件和工具
    Simplicity AI SDK
    软件开发套件 (SDK)
    SDK 发行说明
    软件参考文档
    软件开发工具
    硬件开发工具
    硬件文档
    GitHub 资源
    开发人员之旅开发人员之旅
    AI/ML
    Amazon Sidewalk
    蓝牙
    蓝牙网状网络
    Google Home
    Matter
    Simplicity SDK for Zephyr
    Wi-Fi
    服务服务
    定制零件制造
    开发人员服务
    SDK 延期维护服务
  • ⟵ 返回
    资源
    文档文档
    博客
    案例研究
    软件文件
    技术库
    白皮书
    培训培训
    2026 年技术讲座
    Works With 2025 点播
    网络研讨会
    课程
    合作伙伴合作伙伴
    渠道和分销
    生态系统合作伙伴
    合作伙伴网络
    服务服务
    定制零件制造
    开发人员服务
    SDK 延期维护服务
    支持支持
    社区
    提交工单
    质量与封装
    如何购买
    报告安全问题
    联系我们
  • ⟵ 返回
    公司
    关于我们公司关于我们公司
    社区承诺
    Silicon Labs 的包容性
    管理团队
    安全
    可持续性可持续性
    环境、社会和治理
    质量
    供应链责任
    新闻与活动新闻与活动
    博客
    新闻中心
    活动
    投资者关系投资者关系
    年度报告和代理
    董事会
    企业治理
    季度业绩
    SEC 备案
    招贤纳士招贤纳士
    海得拉巴办事处
    其他全球办事处
    联系我们
中文
  • English
  • English(英文)
  • 简体中文
  • 日本語
询问 AI
询问 AI
询问 AI
//
应用 // 物联网领域的机器学习 (ML)

物联网机器学习

将机器学习引入物联网应用可减少带宽要求、节省电能,并提高设备做出更明智决策的能力。Silicon Labs 的所有无线 SoC 均支持机器学习,由此通过 MVP(矩阵向量处理)增强了其加速速度并可降低功耗,从而解锁了大量的新用例。

将机器学习引入物联网

Silicon Labs 正在重新定义物联网与机器学习交叉领域的可能性,助力打造更智能、响应更快、效率更高的边缘设备。我们的平台整合了尖端硬件与开发工具,加速从智能家居到工业自动化等物联网机器学习应用的创新进程。

  • 与无线 SoC 集成:业界最丰富的无线解决方案组合,结合机器学习赋能物联网边缘设备。
  • 深度学习神经网络:为高级物联网机器学习应用提供更快速、更精准的深度学习能力。
  • 丰富的开发工具集:为探索者和专业人士设计的端到端物联网机器学习工具链,加速智能互联产品的开发。
  • AI/ML 硬件加速器:推理速度提升高达 8 倍,能耗仅为原来的 1/6,降低物料清单 (BOM) 成本与设计复杂度
  1. 硬件
  2. 软件
  3. 开发工具
  4. 应用
  5. 合作伙伴
  1. 硬件

硬件

物联网机器学习产品入门指南

我们的无线 SoC 内置矩阵向量处理器 (MVP),为物联网机器学习提供硬件加速,支持在边缘直接进行快速、低功耗推理。非常适合需要实时设备端智能的智能互联设备。

EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC

MG24 2.4 GHz 无线 SoC 针对智能家居中的电池供电物联网网状设备进行了优化。强大的 MVP 可加速推理,同时降低功耗。
更多信息

EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC

EFR32MG24 无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破碎检测、唤醒词检测等。

访问 EFR32MG24 系列 2 多协议无线 SoC 产品系列
X
关键规格
理想应用
智能家居、照明和楼宇自动化
更高级别的 IoT 安全性
Secure Vault™

EFR32BG24 系列 2 低功耗蓝牙 SoC - EFR32BG24

具有高性能无线和低功耗 SoC,适用于电池高效型智能可穿戴设备。具有集成 AI/ML 加速器和获得最高 PSA 3 级认证的 Secure Vault™。
更多信息

EFR32BG24 系列 2 低功耗蓝牙 SoC - EFR32BG24

EFR32BG24 无线 SoC 是使用低功耗蓝牙和蓝牙网状网络实现物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和便携式医疗产品。凭借 AECQ-100 认证、信道探测支持,以及高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,且避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关/集线器、传感器、开关、门锁、智能插头、LED 照明、灯具、血糖仪和脉搏血氧计。

访问 EFR32BG24 系列 2 蓝牙 LE SoC 产品系列
X
关键规格
支持蓝牙 6.0、蓝牙网状网络和专有产品
适用于低功耗电池供电的物联网设备

EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC

面向未来的多协议 SoC 拥有大容量闪存和 RAM,非常适合智能家居、智能照明以及楼宇自动化等应用场景中的物联网网状无线连接。
更多信息

EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC

EFR32MG26 多协议无线 SoC 是最能顺应未来的无线 SoC,非常适合使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议的网状物联网无线连接,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex®-M33 运行频率高达 78 MHz,闪存高达 3 MB,RAM 高达 512 kB,可实现更复杂的应用,并为 Matter over Thread 提供了净空空间。目标应用包括网关和集线器、LED 照明、开关、传感器、门锁、玻璃破碎检测、预测性维护、唤醒词检测等。

访问 EFR32MG26 系列 2 多协议无线 SoC 产品系列
X
关键规格
大型闪存和 RAM
高达 3 MB 的闪存和 512 kB 的 RAM
更高级别的 IoT 安全性
Secure Vault™

EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC

用于物联网智能家居和计量应用的双频 SoC,借助高性能 Sub-GHz 和 BLE 无线电,可提供高度灵活的设计选项。AI/ML MVP 支持智能端节点的实施。
更多信息

EFR32FG281 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SoC

EFR32FG28 SoC 是一款理想的双频 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙低功耗 SoC 解决方案,适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等物联网应用。这款双频解决方案结合了高性能 1 GHz 以下无线电,可提供长距离功能和蓝牙无线电,提高了设计灵活性。大内存占用和 IO 计数增加可实现设计整合,Secure Vault™ 可提供灵活性,从而选择满足产品需求的安全级别。

敬请访问 EFR32FG28 1 GHz 以下无线 + 2.4 GHz BLE SOC 系列
X
关键规格
高达 1024 KB 的闪存和 256 KB 的 RAM
1 GHz 以下和蓝牙 LE 支持

SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 无线 SoC

一款面向超低功耗物联网应用优化的 Wi-Fi 6 SoC,支持 Wi-Fi、蓝牙、Matter 协议及 AI/ML。采用 MVP 的全集成设计不仅能延长电池寿命,还可实现安全的云端连接。
更多信息

SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 无线 SoC

SiWx917M SoC 是我们功耗最低的 Wi-Fi 6 SoC,是使用 Wi-Fi®、蓝牙、Matter 和 IP 网络实现安全云连接的超低功耗物联网无线设备的理想之选。非常适合于开发需由使用时间较长的电池供电的设备。SiWx917M SoC 包括超低功耗 Wi-Fi 6 及低功耗蓝牙 LE 5.4 无线 CPU 子系统,以及集成微控制器 (MCU) 应用子系统、安全功能、外围设备和电源管理子系统,所有这些都集成在一个尺寸为 7 x 7 毫米的 QFN 封装中。无线子系统由运行速度高达 160 MHz 的网络无线处理器、基带数字信号处理、模拟前端、2.4 GHz RF 收发器和集成功率放大器组成。应用子系统由运行频率高达 180 MHz 的 ARM® Cortex®-M4F、嵌入式 SRAM、闪存和传感器集线器组成。ARM® Cortex®-M4F 专门用于外围设备和应用相关处理,而网络无线处理器在独立线程上运行无线和网络协议栈,因此可提供完全集成的解决方案,可直接用于各种嵌入式无线物联网应用。

目标应用场景包括智能家居、消费者健康和可穿戴设备、医疗、工业、零售、智能建筑和城市、资产跟踪。

访问 SiWx917M Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4 SoC 产品系列
X
关键规格
Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4、支持 Matter、超低功耗、安全的无线型无线电
带 FPU 的集成式 MCU,ARM® Cortex®-M4 处理器
  1. 软件

软件

机器学习软件开发工具包 (ML SDK):简化物联网开发中的机器学习实现流程

Silicon Labs ML SDK 将机器学习引入物联网设备,无缝集成到 Simplicity Studio
中,并基于行业标准的 TensorFlow Lite Micro 框架构建。

工作原理:
 

自带模型 (BYOM):可从您自己的 TensorFlow Lite 模型入手,或与我们的 AI/ML 合作伙伴协作,打造专为您的物联网应用场景定制的模型。

无缝集成:安装 Silicon Labs SDK 时只需添加该 AI/ML SDK 扩展,然后将模型拖放到项目的配置文件夹中即可直接集成。

自动优化: 从模型转换到部署,该 SDK 全程为您处理优化与硬件加速工作,让物联网中的机器学习实现比以往更简单。



物联网机器学习核心工具:

Flatbuffer 转换器

快速将 .tflite 模型转换为可部署的头文件 —— 只需将模型放入项目的配置文件夹,即可立即使用。

Flatbuffer 转换器工具

模型性能分析器

预估模型在您的物联网目标设备上的内存占用和运行时性能,以便在部署前对模型进行微调。

ML 模型性能分析器示例应用

模型 MVP 编译器

该编译器直接集成在 Simplicity Studio 中,可优化执行效率,管理内存布局、权重分页和调度,实现高效的边缘推理。

MVP 加速器

即用型演示

探索针对语音、手势、声学和基于传感器的识别的预制演示示例 —— 展示机器学习在物联网实际应用中的强大功能。

AI/ML 扩展示例应用

想要了解更多?可在此处找到更多 AI/ML 软件文档。需要模型开发支持?与我们的合作伙伴协作,打造专为您的应用场景定制的模型。

  1. 开发工具

开发工具

物联网机器学习开发工具入门指南

借助我们的开发套件和工具链,开启您的物联网机器学习之旅。直接运行开箱即用的演示示例、评估模型性能并构建定制化物联网机器学习应用 —— 所有操作均在为边缘人工智能 (Edge AI) 优化的硬件上完成。

EFR32xG24 开发套件 (xG24-DK2601B)

EFR32xG24 开发套件是一款紧凑、功能丰富的开发平台。它能够快速开发无线物联网产品,并完成原型设计。开发平台支持高达 +10 dBm 输出功率,包括支持 20 位模拟数字转换器以及 xG24 AI/ML硬件加速器等其他关键功能。

了解更多

EFR32xG28 Explorer 套件 (xG28-EK2705A)

EFR32xG28 Explorer 套件是一个基于 EFR32xG28 片上系统的小封装开发和评估平台。该套件主要用于快速原型设计和物联网应用的概念生成,适用于 Wi-SUN、Amazon Sidewalk、Z-Wave、无线 M-Bus、专有网络等亚 GHz 和蓝牙 LE。

了解更多

EFR32xG26 Explorer 套件 (xG26-EK2709A)

EFR32xG26 Explorer Kit xG26-EK2709A 是基于 EFR32MG26 片上系统的小封装开发和评估平台,专注于 2.4 GHz 无线协议(包括蓝牙低功耗、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)物联网应用程序的快速原型设计和概念创建。

了解更多
  1. 应用

应用

机器学习应用示例入门

探索物联网机器学习如何在各类应用中实现实时智能 —— 从语音和音频检测到传感器信号处理及低分辨率视觉识别。这些应用场景展示了设备端人工智能如何赋能更智能、响应更快、效率更高的边缘解决方案。

观看每个演示示例的实际运行效果,并学习如何使用 Silicon Labs 硬件和开发工具进行构建。

传感器信号处理

传感器信号处理是使用低数据速率传感器,包括加速度计、陀螺仪、空气质量传感器、温度传感器或压力传感器。这样可以延长机器生命周期、避免停机,并通过预防性维护降低成本。

音频模式匹配

音频模式匹配使用麦克风来检测各种非言语相关的声音,包括轴承吱吱作响的声音、玻璃破碎的声音或流水声。这些功能可以通过玻璃破碎检测器、尖叫声和枪声检测来增强居家安全性。

语音指令

语音命令是音频模式的特定子集,用于识别单个单词,有时也称为关键词识别。通过 AI/ML 关键字检测开启/关闭灯光,让智能家居响应更灵敏。

低分辨率视觉

通过对象检测、存在检测、人数统计等唤醒功能,让智能设备“看到”设备。

  1. 合作伙伴

合作伙伴

与我们的 AI/ML 物联网合作伙伴携手启程

与值得信赖的 AI/ML 合作伙伴协作,加速您的物联网机器学习开发进程。这些经过严格筛选的设计服务提供商可在 Silicon Labs SoC 上提供定制化解决方案或可直接部署的模型,帮助您简化开发流程并缩短上市时间。

Edge Impulse 合作伙伴

Edge Impulse 是前沿的嵌入式机器学习开发平台,对开发人员免费开放,全球超过 1,000 家企业都在使用该平台。

了解更多
SensiML 合作伙伴

SensiML 开创的软件工具能够简化对物联网传感器应用的 TinyML 代码开发。

了解更多
Sensory 合作伙伴

Sensory Inc. 通过广泛部署在消费电子应用中的视觉和语音技术,打造更安全、更卓越的用户体验。

了解更多
Micro.ai 合作伙伴

MicroAI™ 是终端设备上的人工智能和机器学习引擎,直接安装在设备中。

了解更多
ModelCat 合作伙伴

ModelCat 是一支拥有人工智能、物联网和系统设计 DNA 能力的专家团队,致力于解决高级机器学习算法面临的复杂难题。

了解更多
Sigma Connectivity 合作伙伴

Sigma Connectivity 是一家全球设计公司,致力于通过互联解决方案实现创新,创造价值并推动增长。

了解更多
Unikie 合作伙伴

Unikie 是一家全球软件工程公司,为机器、车辆和工业解决方案注入智能。

了解更多
EdgeAI 基金会荣誉成员

从这里开启您的物联网机器学习开发之旅。

查看 AI/ML 开发人员之旅
AI/ML 开发之旅


物联网机器学习演示视频

探索由我们的硬件加速器驱动的真实物联网机器学习演示。从语音、手势识别到指纹、声学传感,这些示例展示了快速、高效的设备端推理能力。

  • 现在正在播放

    Pacman 语音命令识别

    Pacman 语音命令识别

  • 现在正在播放

    指纹身份验证演示

    指纹身份验证演示

  • 现在正在播放

    基于 AI/ML 的吉他音符识别

    基于 AI/ML 的吉他音符识别

  • 现在正在播放

    ModelCat AI 演示

    ModelCat AI 演示

  • 现在正在播放

    石头、剪子、布手势识别演示

    石头、剪子、布手势识别演示

特色AI/ML 资源

滤波器
案例研究
课程
开发人员之旅页面
Silicon Labs 博客
技术讲座
AI/ML 开发之旅
开发人员之旅页面
AI/ML 开发之旅
实践边缘 AI:开发嵌入式 AI/ML 应用
技术讲座
实践边缘 AI:开发嵌入式 AI/ML 应用
采用 Silicon Labs 支持 AI/ML 的 SoC 的玻璃破碎传感器
Silicon Labs 博客
采用 Silicon Labs 支持 AI/ML 的 SoC 的玻璃破碎传感器
Unikie 和 Silicon Labs:创建设备端 AI 解决方案
Silicon Labs 博客
Unikie 和 Silicon Labs:创建设备端 AI 解决方案
下一代物联网:Arduino 和 Silicon Labs 借助边缘 AI 和 ML 简化 Matter 访问
Silicon Labs 博客
下一代物联网:Arduino 和 Silicon Labs 借助边缘 AI 和 ML 简化 Matter 访问
Silicon Labs 和 Eta Compute 简化边缘 ML 开发
Silicon Labs 博客
Silicon Labs 和 Eta Compute 简化边缘 ML 开发
Silicon Labs 助力 Waites 将传感器数据转化为洞察,实现 AI 驱动的基于状态的监测
案例研究
Silicon Labs 助力 Waites 将传感器数据转化为洞察,实现 AI 驱动的基于状态的监测
Tuya 与 Silicon Labs 携手通过无代码人工智能物联网开发平台加速智能照明创新
案例研究
Tuya 与 Silicon Labs 携手通过无代码人工智能物联网开发平台加速智能照明创新
Emanate Wireless 与 Silicon Labs 的机器学习技术为各种规模的医院开启经济实惠、临床级 RTLS 的大门
案例研究
Emanate Wireless 与 Silicon Labs 的机器学习技术为各种规模的医院开启经济实惠、临床级 RTLS 的大门
面向物联网开发的通用 MCU 平台
技术讲座
面向物联网开发的通用 MCU 平台
AI/ML 物联网开发培训:Works With 2022
课程
AI/ML 物联网开发培训:Works With 2022
边缘位置的 AI/ML – Works With 2023
课程
边缘位置的 AI/ML – Works With 2023

物联网机器学习常见问题

对物联网机器学习有疑问?本节介绍与使用 Silicon Labs 硬件在物联网设备中构建 ML 相关的常见主题,如电源使用、部署和工具。

物联网中的机器学习是指在联网设备上直接运行训练好的模型,处理来自传感器、麦克风和摄像头的数据 —— 支持语音识别、视觉处理、异常检测等场景的实时决策,且全程无需依赖云端。

如果使用 Silicon Labs 的矩阵向量处理器 (MVP) 等硬件加速器,在物联网设备上运行机器学习模型反而能降低功耗。对于矩阵运算等计算密集型任务,与在 CPU 上运行相同模型相比,MVP 的推理速度最高可提升 8 倍,能耗最高可降低 6 倍,在处理大规模工作负载时效果尤为显著。这使得 CPU 可处于闲置或休眠状态,从而提升整体能效。

不需要,在物联网设备上运行机器学习无需联网。借助设备端推理和硬件加速功能,模型可在边缘端本地处理数据 —— 从而实现快速、可靠且隐私安全的物联网机器学习,无需依赖云端。

借助我们的机器学习开发套件,您可在几分钟内启动开发流程,套件包含开箱即用型演示(包括语音控制的吃豆人游戏)。查看我们的 AI/ML 开发人员之旅,获取分步操作指南 

物联网与机器学习的结合为多种应用提供动力,包括语音识别、手势检测、视觉处理、预测性维护、异常检测和智能门禁 —— 所有应用均在设备端高效运行,无需依赖云端。

可以 —— 完全可以。我们的平台支持集成主流框架的预训练模型,且经过认证的 AI/ML 合作伙伴提供针对 Silicon Labs 硬件优化的可直接部署解决方案。可直接使用这些模型,或根据特定的物联网机器学习应用进行微调。

Silicon Labs 提供多种工具,帮助您评估和优化物联网设备中的机器学习性能。例如,模型性能分析器 (Model Profiler) 可预估目标硬件上的内存占用和推理时间,而模型 MVP 编译器(集成于 Simplicity Studio 中)可优化模型执行效率,实现高效的边缘推理。这些工具让您在部署前轻松微调模型性能。

不需要。Silicon Labs 与值得信赖的 AI/ML 提供商合作,这些提供商在我们的 SoC 上提供预构建的可直接部署解决方案 —— 非常适合希望快速启动项目的团队。对于定制化应用,我们还与经过认证的设计服务合作伙伴协作,助力您开发和部署量身定制的物联网机器学习解决方案,无需具备深厚的机器学习专业知识。

Silicon Labs

与我们保持联系

了解 Silicon Labs 产品的最新消息,包括产品发布和资源、文档更新、PCN 通知以及即将到来的活动等。

  • 公司简介
  • 招贤纳士
  • 社区
  • 联系我们
  • 企业责任
  • 投资者关系
  • 新闻发布室
  • 隐私条款
  • 网站反馈

联系我们:

Silicon Labs BiliBili 图标
值得关注的还有:
  • MCU AI/ML - 缩小差距
  • 人工智能与机器学习……
  • Silicon Labs SiWx917 Wi-Fi 6 解决方案具备……
Copyright Silicon Laboratories. 版权所有。
粤ICP备15107361号

您的文件将很快开始下载

谢谢您下载 。

如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。

关闭
正在加载结果
关闭

请选择至少一列。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software