Silicon Labs 设备的生产编程选项

在系统编程

在终端系统编程设备要求某些引脚接入。然后使用软件工具和硬件即可编程设备。


更多信息

预编程设备

购买已编程好的设备然后将其安装至系统中。这些设备可购自 Silicon Labs、其经销商或第三方服务机构。

更多信息

内部设备编程

自助选项是指在内部接收到设备以后对其进行编程。可使用 Silicon Labs 硬件和工具或第三方编程器。

更多信息

Silicon Labs 设备的生产编程选项

要获取生产编程的完整指南,请查看应用说明 136。

在系统编程

In-system programming involves programming the device after it have been installed in the end system.针对这种方法,实现调试引脚的接入即可编程设备。引脚视调试接口和设备而异。

需要引脚的相关文档:

C2——C2CK、C2D 和 GND:

联合测试行动组 (JTAG)——TCK、TMS、TDI、TDO 和 GND:

串行线调试 (SWD)——SWDIO 和 SWCLK:

一旦正确引脚被对接,就有一系列工具可用于编程设备。

闪存编程:允许用户使用二进制或十六进制文件闪存设备的工具。在支持 EFM8/32、C8051、EFR32 和 EZR32 的 Simplicity Studio 中提供。

Simplicity Commander:包含可编写脚本的命令行、允许用户闪存其应用并创建生产就绪二进制文件的工具,更多信息详见 UG162Simplicity Commander 参考指南

闪存编程实用工具:命令行和控制台 C8051 编程器,允许用户将代码下载到设备并执行其他内存操作,而无需使用 IDE。在此处查找。详见 AN117

生产编程器:类似于闪存编程器和 Simplicity Commander 的独立工具,但更多地针对许多设备的快速生产编程。详见 MCU 软件页面。



预编程设备

拥有预编程的设备是进行生产编程的最便捷途径。无需制定设计注意事项,并可将设备快速地安装至最终系统。但是,这是适应性最差的选项,因此不适合快速变化的程序。对于该选项,必须提供二进制或十六进制文件。

Silicon Labs 提供预编程设备,请联系您的当地销售代表了解详情。

许多 Silicon Labs 经销商和其他实体均可提供预编程设备。如需列表,请参阅社区表格



内部编程

此选项包括编程内部未初始化和未安装的设备。为了编程设备,将使用定制或第三方硬件。

对于定制硬件,以下应用说明所提供的信息将应用于设计和构建定制编程器。

C2:

JTAG:

SWD:

许多第三方编程器支持 Silicon Labs 的产品。它们一次性编程的设备在速度、价格和数量上各不相同。如需常用编程器列表,请访问社区

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software