传感器软件工具 



光学传感器软件工具 

软件 版本 描述
Si115x 程序员套件开发软件 3.6 Si115x 程序员套件含有一个软件 API 和一个针对 Silicon Labs 的 Si1153Si1133 光学传感器的样品源代码及实用工具的综合套件。
与生物识别传感器 Si1143-AAGX 和 Si1144-AAGX 不兼容
UVIrSlider2EK 演示 1.01 UVIrSlider2EK 评估板演示软件

Si114x 程序员套件

Si114x 程序员套件含有一个软件 API 和一个针对 Silicon Labs 的 Si1132Si114x 光学传感器的样品源代码及实用工具的综合套件。

软件 API

Si114x 程序员套件 API 可在 PC 环境中利用 Silicon Labs 的 Si114x评估板快速开发Si114x 软件。通过在 USB 上仿真 I2C 接口,Si114x 程序员套件 API 支持在 PC 上开发源代码,然后在目标硬件可用时快捷地迁移到 MCU 环境中。市售或免费的基于 PC 的 C 语言编译器都可与Si114x 程序员套件 API 一起用于开发软件。

Si114x 程序员套件 API 还包括 Si114x 波形查看器应用。该工具与用户应用同时运行,以显示并调试从 Si114x 评估板获取的测量值。

 

命令行实用工具

对于不需要开发并编译源代码的Si114x光学传感器评估,Si114x 程序员套件还提供了一套灵活的命令行实用工具。这些实用工具可用于配置并读取 Si114x 评估板的样品。对于自动配置和脚本处理,命令行实用工具可嵌入到 .bat 文件中。

 

样品源代码

为了更快地开发应用,Si114x 程序员套件包含每个Si114x评估板以及每个命令行实用工具的样品源代码。开发人员可使用Si114x样品源代码迅速开始,然后根据需要进行修改。

 

Si1132 和 Si114x UVIrSlider 演示

UVIrSlider 软件包含一个 UV 指数演示、一个 IrSlider 演示和一个 UDP 波形查看器。UV 指数演示同时显示全 11 点 UV 指数和消费者 5 级日照。IrSlider 演示追踪您的手在板上 8 个 LED 光照射下的移动,同时使用距离感应您的手的位置。IRSLIDER 演示能够探测左、右和暂停手势至闪烁或常亮光。UDP 波形查看器可让用户从 Si114x 中查看图表形式的实时红外临近和环境光测量值。



湿度和温度传感器软件工具 

软件 版本 描述
Si7013USB-DONGLE GUI 软件(针对所有 Si70xx 设备) 4.0.0 Si7013USB-DONGLE的 GUI 软件文件。支持所有 Si70xx 设备。
Si70xx Linux 驱动程序代码 3.0 支持 lm-传感器架构中的 Si70xx 的驱动程序。1m-传感器项目是一个开源项目,提供必要的工具以监控含众多硬件传感器的 Linux 系统的硬件状况。这些工具包括内核驱动程序和用户空间库。
Si7013EVB-UDP 软件 1.0 Si7013EVB-UDP 的软件文件包括用户指南、Si7013Demo 软件、数据记录器、GUI 和源代码、Flash 实用软件、PCB 设计文件和设计师指南。
Si7013EVB-UDP-F960 软件 1.0 Si7013EVB-UDP 的软件文件包括用户指南、Si7013Demo 软件、数据记录器、GUI 和源代码、Flash 实用软件、PCB 设计文件和设计师指南。
Si7013EVB-UDP-M3L1 软件 1.0 Si7013EVB-M3L1 的软件文件包括用户指南、Si7013Demo 软件、数据记录器、GUI 和源代码、Flash 实用软件、PCB 设计文件和设计师指南。

多传感器软件工具 

软件 版本 描述
Sensor Puck 1.0 Sensor Puck 上的 EFM32G 的源代码
生物识别 EXP-EVB 源代码

SLSTK3201A 源代码
  Simplicity Studio 完全支持这些多传感器评估和演示套件。下载 Simplicity Studio 软件包,以使用软件工具和驱动程序以及查看软件示例。
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software